This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:ToF 测量问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588329/tdc1000-tdc7200evm-tof-measurement-problem

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的先生:

我   已成功将 LPC 1769控制器连接到 tdc1000和 tdc7200。

我还根据 应用 的流速获得了 ToF 值。

但在某个时候,我面临两个问题

问题1:在 流经流量计的水下、上游 TOF 值小于下游 TOF 值 为什么?

问题2:  在水流条件下 、我 连续获得 TOF 值127到130毫微秒 、但突然、在  某个时间点得到 ToF 值1000毫微秒 、同样、我 连续获得127到130毫微秒 ToF 值、这个问题重复出现、直到停止水流 通过流量计、为什么会出现这类问题、请告诉我先生?

发生这种情况的原因是什么。

  2017年4月11日、我已经暗示了我的问题 、但我没有从您身边进行重播

再次提醒您、请告诉我 我的应用程序中发生了什么类型的问题  

谢谢主席先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请不要创建重复的线程。 虽然我们努力在一个工作日内回复所有主题、但这可能并非总是可行的。 如果您认为有必要再次引起对该主题的关注、请耐心回答您的原始主题、而不是创建新主题。

    1.您是否确定通道已按您的意愿连接? 在流量模式下、TX1将首先输出、然后是 TX2。 因此、如果您希望第一个测量值为上游测量值、TX1应位于 TX2的下游。 您还可以在 GUI 中通过在 TDC1000选项卡中选择通道来更改此设置。

    2.首先,这是 Δ 飞行时间值,而不是实际的完整飞行时间值? 此外、这是周期性发生的、还是随机发生的? 如果随机发生这种情况、可能是由于水中的气泡造成的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我的问题是、在水流条件下、我获得了上游 ToF 值和下游 ToF 值、以计算 Delta ToF 值、但在某些情况下、上游 ToF 值小于下游 ToF 值、实际上这种类型的问题无法发生、因为在上游水流条件下、这是为什么 ToF 值始终大于下游 ToF 值、但上游 ToF 值小于下游 ToF 值、原因是什么?
    请告诉我为什么会出现这种类型的问题?