This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我没有器件型号

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587127/i-don-t-have-a-part-number

主题中讨论的其他器件:TDC1000

您好!  

我有兴趣购买超声波液位感应的评估模块之一、介质是振动环境中的液体。

我的问题是:

我可以 将 TDC1000-BSTEVM 与 TDC1000-TDC7200EVM 配合使用吗?

因为我想使用0.3MHz 至4MHz 的超声波和 3.7V 至12V 的振幅来驱动压电式传感器。


此致。




TDC1000-BSTEVM 板  TDC1000-GASEVM TDC1000-TDC7200EVM



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您不能单独从 TDC1000-GASEVM 购买 TDC1000-BSTEVM。 但是、TDC1000-GASEVM 与 TDC1000-TDC7200EVM 没有很大不同。 TDC1000-GASEVM 用户指南( www.ti.com/.../sniu026a.pdf )介绍了主板之间的差异。 在您的情况下、您可能需要进行的唯一更改是更改接收信号路径上的滤波器组件、以允许通过的适当频率。

    如果您尚未购买 EVM、我建议您购买 TDC1000-GASEVM。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的回复,我还有一些问题:

    1-关于 GUI:
    RTD1 ET RTD2数据是否保存在数据文件中?
    数据文件以哪种格式保存?

    2- TDC1000-GASEVM:

    我能否以3、7V 至30V (例如5V 或12V)的电压或3、7V 或30V 的电压驱动 PZT?

    期待您的回复。


    此致、

    Tarik Mahiouz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果您在图形选项卡中激活了温度测量、则计算出的温度值将显示在数据文件的温度列中、但您不会看到 START 和 STOP 信号之间的实际测量时间。 如果您希望看到 START 和 STOP 信号、则需要在温度模式下运行 TDC1000、然后数据日志将具有 RTD 测量的开始到停止时间。

    2. BSTEVM 将仅提供 TDC1000的直接输出或升压30V 信号。 遗憾的是、在不修改 BSTEVM 板上升压稳压器的外部组件的情况下、无法调整输出。 BSTEVM 原理图包含在 TDC1000-GASEVM 用户指南中( www.ti.com/.../sniu026a.pdf )

    此致、