请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587127/i-don-t-have-a-part-number
主题中讨论的其他器件:TDC1000您好!
我有兴趣购买超声波液位感应的评估模块之一、介质是振动环境中的液体。
我的问题是:
我可以 将 TDC1000-BSTEVM 与 TDC1000-TDC7200EVM 配合使用吗?
因为我想使用0.3MHz 至4MHz 的超声波和 3.7V 至12V 的振幅来驱动压电式传感器。
此致。
TDC1000-BSTEVM 板 TDC1000-GASEVM TDC1000-TDC7200EVM