This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:具有比例输出的电容式距离感应

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587619/fdc2214-capacitive-distance-sensing-with-ratiometric-output

器件型号:FDC2214

我们有一个将小导电件放在皮肤上的应用。 然后、该导电物体将少量(约0.4mm)移离感应电极、我们需要测量位移。 导电物体的直径约为2mm、感应距离约为1mm。

由于人是一个非常好的导体、我们需要开发一个系统、在该系统中滤除人的电容效应。 此外、由于感应电极和接地电极之间的距离可能会变化、我们一直在考虑某种形式的比例式测量。  

我们的第一个想法是使用一个传感器电极测量距离、该电极放置在导电目标的正上方。 我们将在导电目标外有另一个电极、这将测量人员的电容以及读取器器件的潜在位移。  

是否有任何方法可通过 FDC2214实现此目的、是否可以使用 FDC2214EVM 对此进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    对于精密测量导电目标、电感式感应通常是更好的方法。

    www.ti.com/.../inductive-sensing-overview.page

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到目标非常小且我们是从短距离测量的、如果我们使用电感式传感、从人到线圈的电容耦合是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sami、

    您的疑虑是有效的。 此外、由于目标非常小、信号可能不是很强。

    此致、
    Yibo