Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 我们有一个将小导电件放在皮肤上的应用。 然后、该导电物体将少量(约0.4mm)移离感应电极、我们需要测量位移。 导电物体的直径约为2mm、感应距离约为1mm。
由于人是一个非常好的导体、我们需要开发一个系统、在该系统中滤除人的电容效应。 此外、由于感应电极和接地电极之间的距离可能会变化、我们一直在考虑某种形式的比例式测量。
我们的第一个想法是使用一个传感器电极测量距离、该电极放置在导电目标的正上方。 我们将在导电目标外有另一个电极、这将测量人员的电容以及读取器器件的潜在位移。
是否有任何方法可通过 FDC2214实现此目的、是否可以使用 FDC2214EVM 对此进行测试?