请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004EVM 大家好、
由于我还查看了 FDC2X1X 的文档"电容式传感应用中的接地漂移"、接地问题仍然让我感到困惑。
对于 人体接近、EVM 芯片本身是 以 电池为基准的浮动接地(应用接地)。 电容器传感器也 是以 人体为基准的浮动接地(虚拟接地)。 因此 、在接地和应用之间应该有反馈电容(CF)、在虚拟接地和实际接地(CT)之间应该有反馈电容、对吧?
如果存在这两个电容器、则测得的总电容是接近电容(CP)、CF 和 CT 的组合、其中只有 CP 对应用有意义。 因此、我们实际上是使用 CT 和 CF 串联测量 CX、后者的计算公式为 C (Total)= 1 /((1 / CX)+(1 / CT)+(1 / CF))。 C=(ε0×εr×A)/d 和所有电容器在空气中具有相同的介电常数、因此每个电容器的贡献将由 D/A ratio.Compared 决定、Cx 的 CT 具有相似的面积级别、但距离要大得多。 它不主导最终测量结果的原因。
文宾