This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:接地问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/588027/fdc1004evm-grounding-questions

器件型号:FDC1004EVM

大家好、

由于我还查看了 FDC2X1X 的文档"电容式传感应用中的接地漂移"、接地问题仍然让我感到困惑。

对于 人体接近、EVM 芯片本身是 以 电池为基准的浮动接地(应用接地)。  电容器传感器也 是以 人体为基准的浮动接地(虚拟接地)。 因此 、在接地和应用之间应该有反馈电容(CF)、在虚拟接地和实际接地(CT)之间应该有反馈电容、对吧?

如果存在这两个电容器、则测得的总电容是接近电容(CP)、CF 和 CT 的组合、其中只有 CP 对应用有意义。  因此、我们实际上是使用 CT 和 CF 串联测量 CX、后者的计算公式为  C (Total)= 1 /((1 / CX)+(1 / CT)+(1 / CF))。 C=(ε0×εr×A)/d 和所有电容器在空气中具有相同的介电常数、因此每个电容器的贡献将由 D/A ratio.Compared 决定、Cx 的 CT 具有相似的面积级别、但距离要大得多。 它不主导最终测量结果的原因。

文宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wenbing、

    我会先考虑一个较简单的方案。 仅考虑 EVM (本地)接地和接地之间的寄生电容。 可在应用手册中通过 eq (4)和(5)对其建模。

    此致、
    Yibo