This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:如何通过 SPI 连接获取 AFE5809 EVM 输出

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587132/afe5809evm-how-to-get-afe5809-evm-output-through-the-spi-connection

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

尊敬的朋友:

我想 通过 SPI 连接将 AFE5809EVM 的 LVDS 输出传输到 OMAP L138LCDK。 下面是我的问题:

  • 我之前 使用 SPI 连接启动了我们的 AFE5809EVM、方法是将 OMAP L138LCDK 的 SPI 模块连接到 AFE5809EVM 的 P14引脚。 现在、我们的 AFE5809EVM 可以生成输出、我想将该输出传输回 OMAP L138LCDK。 是否可以通过 SPI 连接(P14)将 AFE5809EVM 的输出发送到 OMAP L138LCDK?

  • 如果我们无法使用 P14发送 AFE5809EVM 的输出、也许我们应该使用 P10 (对吧?)。 是否可以从 P10引脚创建 SPI 连接? 在 P10上、我们有 DCLKM、DCLKP、FCLKM、FCLKP、 D1M 和 D1P 引脚。 我知道我应该使用这些引脚来接收数据。 但是、在 SPI 连接中、我们需要 SCLK、SDATA 和 Sena。 我应该使用 SPI 连接还是其他类型的连接? 我是一名学生、对不同连接类型没有深入的了解。 我只知道 SPI 连接。

感谢您的参与和帮助:)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、  

    请在此处查看超声波常见问题解答。 此外、正如我在上一个线程中所写的那样、器件的 SPI 接口用于配置和通信、而不是高速数据传输。 此外、您能否将您的所有问题放在一个主题中? 谢谢。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    超声波常见问题解答链接地址在哪里?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    AFE5809不能通过 SPI 输出 ADC 输出数据。 除了使用您自己的 FPGA 对输出数据进行解串化之外、TSW14xx 电路板是另一个推荐选项。

    超声波常见问题解答位于此处的医疗论坛 中。

    此致、

    Olu