请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 主题中讨论的其他器件: AFE5809
尊敬的朋友:
我想 通过 SPI 连接将 AFE5809EVM 的 LVDS 输出传输到 OMAP L138LCDK。 下面是我的问题:
- 我之前 使用 SPI 连接启动了我们的 AFE5809EVM、方法是将 OMAP L138LCDK 的 SPI 模块连接到 AFE5809EVM 的 P14引脚。 现在、我们的 AFE5809EVM 可以生成输出、我想将该输出传输回 OMAP L138LCDK。 是否可以通过 SPI 连接(P14)将 AFE5809EVM 的输出发送到 OMAP L138LCDK?
- 如果我们无法使用 P14发送 AFE5809EVM 的输出、也许我们应该使用 P10 (对吧?)。 是否可以从 P10引脚创建 SPI 连接? 在 P10上、我们有 DCLKM、DCLKP、FCLKM、FCLKP、 D1M 和 D1P 引脚。 我知道我应该使用这些引脚来接收数据。 但是、在 SPI 连接中、我们需要 SCLK、SDATA 和 Sena。 我应该使用 SPI 连接还是其他类型的连接? 我是一名学生、对不同连接类型没有深入的了解。 我只知道 SPI 连接。
感谢您的参与和帮助:)