主题中讨论的其他器件: LMT70A、 LMT70、 LM94021、 LM94023、 TMP103、 LMT01、 ADS131E06、 TMP468、 TMP451、 TMP411、 TMP423、 TMP461
LM20的长期稳定性是怎样的? 采用 DSBGA 封装的 LM20的质量是多少?
我喜欢小尺寸、结点和外壳顶部之间的低热阻以及相对输出的高增益(11-12mV/C)。 考虑到这些特性、我是否应该查看其他器件?
此致、
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM20的长期稳定性是怎样的? 采用 DSBGA 封装的 LM20的质量是多少?
我喜欢小尺寸、结点和外壳顶部之间的低热阻以及相对输出的高增益(11-12mV/C)。 考虑到这些特性、我是否应该查看其他器件?
此致、
Dave
您好、Dave、
为了更好地帮助您在我们广泛的产品系列中进行搜索、如果您可以共享更多系统级要求、以便我缩小器件范围、这将非常有用。 例如、您为什么需要高增益、您的目标工作温度范围是多少、您为什么对长期稳定性感兴趣、您需要什么长期稳定性、需要什么系统精度、您拥有什么 ADC 资源、您的目标应用是什么?
我相信您正在寻找具有快速热时间常数的器件。 它是否必须是模拟输出?
我们拥有的最小 WCSP 数字器件是 TMP103 (4引脚、0.76mm×0.76mm)。 搅拌油中的热时间常数为~1秒。
您可能考虑的另一种选择是 LMT01 (2个引脚、1.7mm x 2.5mm)。 WSON 和 TO-92S 均提供此功能。 。
搅拌油中的 WSON 热时间常数为~0.5秒。 这是一个脉冲计数电流输出器件。
开尔文
Dave、
在您发布时、我刚刚更新了我的第一个回复、因此您可能希望查看我上面的更新答案。 请回答这些其他问题。 您提到您还考虑使用二极管来感测温度。 您是否熟悉我们的远程温度传感器? 我们有多达8个通道的远程传感器(TMP468)。 借助集成的远程器件或任何数字输出器件、您无需担心信号调节或模拟前端
所有远程设备都有一个集成的本地传感器。 这些远程器件是数字输出(大多数是 I2C)。
使用遥控器的一个挑战是远程布线的物理布局、但如果您使二极管靠近器件并采用适当的布局、则噪声不应成为问题。 下面是一些您可能考虑使用 TMP411、TMP423、TMP451、TMP461的遥控器。 TI.com 上还有很多选择、因此、如果您可以缩小规格范围(例如精度、电源、模拟/数字输出首选项)、我将更容易帮助您缩小搜索范围。
开尔文