This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:LM20 DSBGA 封装的长期稳定性和质量

Guru**** 2614645 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20, LMT70A, LMT70, LM94021, LM94023, TMP103, LMT01, ADS131E06, TMP468, TMP451, TMP411, TMP423, TMP461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587002/lm20-lm20-long-term-stability-and-mass-of-dsbga-package

器件型号:LM20
主题中讨论的其他器件: LMT70ALMT70LM94021LM94023TMP103LMT01ADS131E06TMP468TMP451TMP411TMP423TMP461

LM20的长期稳定性是怎样的? 采用 DSBGA 封装的 LM20的质量是多少?

我喜欢小尺寸、结点和外壳顶部之间的低热阻以及相对输出的高增益(11-12mV/C)。 考虑到这些特性、我是否应该查看其他器件?

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMT70和 LMT70A 在封装和热阻方面看起来相似、但斜率较小(5.19mV/C)。 与 LM20相比、长期稳定性如何?

    采用裸片形式的 LM94021可能很有趣。 长期稳定性是怎样的? 是否有焊盘可以焊接/环氧树脂到我们要监测温度的表面?
    LM94023很有趣。 长期稳定性是怎样的? 结与外壳之间的热阻是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    为了更好地帮助您在我们广泛的产品系列中进行搜索、如果您可以共享更多系统级要求、以便我缩小器件范围、这将非常有用。 例如、您为什么需要高增益、您的目标工作温度范围是多少、您为什么对长期稳定性感兴趣、您需要什么长期稳定性、需要什么系统精度、您拥有什么 ADC 资源、您的目标应用是什么?

    我相信您正在寻找具有快速热时间常数的器件。  它是否必须是模拟输出?  

    我们拥有的最小 WCSP 数字器件是 TMP103 (4引脚、0.76mm×0.76mm)。  搅拌油中的热时间常数为~1秒。

    您可能考虑的另一种选择是 LMT01 (2个引脚、1.7mm x 2.5mm)。  WSON 和 TO-92S 均提供此功能。  。
    搅拌油中的 WSON 热时间常数为~0.5秒。  这是一个脉冲计数电流输出器件。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开尔文、
    我正在查看热质量流量测量中使用的温度传感器。
    我们还考虑使用二极管、但它们只有2mV/C 使用二极管可能是一个相当可靠的选择。 我想看看传感器是否能使它更好。 尽管如此、传感器可能只是二极管、电流源和放大器(LM20的增益可能为5V/V)。
    我认为、使用具有更高 mV/C 的温度传感器将让我们在信号调节中使用更低的增益、这可能有助于提高 SNR 和温度漂移。
    传感器或二极管将与小型管进行热耦合。 我们向管中注入少量热量、并测量管上的温差以计算流量。 我喜欢 LM20的低热阻、因为它会使传感器更好地响应不断变化的条件。
    长期稳定性很重要产品将是可安装并使用数年的仪器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解我们在此项目中使用具有5V 基准电压的 ADS131E06可能会有所帮助。
    此外、我们预计传感器之间的温差大约为1C-10C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    在您发布时、我刚刚更新了我的第一个回复、因此您可能希望查看我上面的更新答案。 请回答这些其他问题。 您提到您还考虑使用二极管来感测温度。 您是否熟悉我们的远程温度传感器? 我们有多达8个通道的远程传感器(TMP468)。  借助集成的远程器件或任何数字输出器件、您无需担心信号调节或模拟前端


    所有远程设备都有一个集成的本地传感器。 这些远程器件是数字输出(大多数是 I2C)。
    使用遥控器的一个挑战是远程布线的物理布局、但如果您使二极管靠近器件并采用适当的布局、则噪声不应成为问题。  下面是一些您可能考虑使用 TMP411、TMP423、TMP451、TMP461的遥控器。  TI.com 上还有很多选择、因此、如果您可以缩小规格范围(例如精度、电源、模拟/数字输出首选项)、我将更容易帮助您缩小搜索范围。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 TMP468。 我认为它对于我们的应用来说可能太慢了、因为它位于 I2C 上。 我将询问其他相关的工程师。 我们在1ms PID 环路上运行。 通常、I2C 速度太慢、以至于我们将 MCF51AC256BVLKE 用作 MCU。

    为什么需要高增益?
    SNR

    您的目标工作温度范围是多少?
    150C 足量。

    为什么您对长期稳定性感兴趣?
    仪表。 产品将长期安装。

    您需要什么长期稳定性?
    与 LM335AH 相当应该足够了。

    需要哪种系统精度?
    我认为绝对精度并不重要。 我们希望以差动方式使用传感器、因此他们只需要这些传感器
    进行跟踪。 我想只要传感器一起移动、我们就可以校准偏移。

    您有哪些 ADC 资源?
    ADS131E06

    您的目标应用是什么?
    热流测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    对于差分测量、您仍然需要适用于您的工作温度范围的最高精度器件。 这是因为精度将告诉您任何给定的两个器件在最坏情况下的不匹配情况。  LMT70A 是您的最佳选择。

    在 LMT70与 LM20的器件误差不匹配和增益方面将存在折衷。

    有关热设计的更多详细信息、请参阅 LMT70产品文件夹中的应用手册。

    我必须向您介绍 LMT70稳定性。  

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    在90oC 时、10k 小时内、时间稳定性在电气特性表中规定为±0.1oC。

    开尔文