Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, AFE5809
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、 AFE5809
大家好、
我想将 AFE5809的输出传输到 SPI 器件(OMAP-L138 LCDK)。 问题在于、默认情况下、AFE5809通过 LVDS 接口发送其输出数据。 但是、我希望通过 SPI 通信发送数据、因为我的 SPI 器件不接受 LVDS 格式。 我可以考虑两种可能的方案来实现这一目标:
- 通过设置适当的寄存器值来关闭 LVDS、因此 AFE5809的输出是 SPI (对吧?)。 AFE5809文档(slos738)的第29页显示、如果我们设置寄存器地址 0x2[10:3]= 1、则 AFE5809将关闭 LVDS。 是这样吗?
- 使用 LVDS 转 SPI 转换器将 LVDS 的输出转换为 SPI (我们是否甚至有这些转换器?)
请告诉我您对此问题的看法。
谢谢:)