This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:关闭 AFE5809EVM 的 LVDS 模块

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587478/afe5809evm-turn-off-lvds-module-of-afe5809evm

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138AFE5809

大家好、

我想将 AFE5809的输出传输到 SPI 器件(OMAP-L138 LCDK)。 问题在于、默认情况下、AFE5809通过 LVDS 接口发送其输出数据。 但是、我希望通过 SPI 通信发送数据、因为我的 SPI 器件不接受 LVDS 格式。 我可以考虑两种可能的方案来实现这一目标:

  1. 通过设置适当的寄存器值来关闭 LVDS、因此 AFE5809的输出是 SPI (对吧?)。 AFE5809文档(slos738)的第29页显示、如果我们设置寄存器地址 0x2[10:3]= 1、则 AFE5809将关闭 LVDS。 是这样吗?
  2. 使用 LVDS 转 SPI 转换器将 LVDS 的输出转换为 SPI (我们是否甚至有这些转换器?)  

请告诉我您对此问题的看法。

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    AFE5809旨在通过串行 LVDS 输出输出输出其高采样率数据。 SPI 接口仅用于配置器件并与之通信。

    我们的大多数客户使用 FPGA 通过类似的适配 器与器件连接。

    LVDS 断电设置适用于并非所有 LVDS 线路都是流数据的用例。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、
    感谢您的回复。
    我的教授建议、我们可以将 LVDS 输出转换为 SPI、并将数据传输到 OMAP L138 LCDK。

    我们正在设计一个同时发送和接收波形的声纳系统、我们的处理器是 OMAP L138。 我们目前无法使用 FPGA。 是否可以 SPI 连接的形式发送数据?