Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004EVM 主题中讨论的其他器件: FDC1004
您好!
我购买了 FDC1004EVM、并使用 GUI 1.9.1将错误的固件上传到了该 EVM。 我所指的错误固件是 FDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware.txt。
我无法再次确定从何处获取合适的软件、因此我可以返回并评估评估评估套件中的 FDC1004。 如果能获得默认固件的位置建议、我会很感激、这样我就可以回到原来的位置。 谢谢你。