This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004EVM 的默认固件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587055/fdc1004evm-default-firmware-for-fdc1004evm

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

您好!

我购买了 FDC1004EVM、并使用 GUI 1.9.1将错误的固件上传到了该 EVM。 我所指的错误固件是 FDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware.txt。

我无法再次确定从何处获取合适的软件、因此我可以返回并评估评估评估套件中的 FDC1004。 如果能获得默认固件的位置建议、我会很感激、这样我就可以回到原来的位置。 谢谢你。