This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:驱动电流对励磁频率的影响

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2212, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586741/fdc2212-impact-of-drive-current-on-excitation-frequency

器件型号:FDC2212
主题中讨论的其他器件: FDC2214EVM

在测试 FDC2212在一定电容范围内的精度时、我注意到波形峰值(Vpk)似乎与传感器电容成反比。 例如、 在146uA 的 I_drive 电流和~60pF 的 c_sensor 下、测得的 Vpk 为1.440V。 当 c_sensor 增加到260pF 时、测得的 Vpk 为1.384V。

为了补偿较大的电容值(~300pf)、我尝试通过增大 I_drive 的设置来增大 Vpk。 我注意到、对于给定的固定电容值、更改 I_DRIVE 对测量频率 DATA_CH0的影响很大。 随附的图显示了给定驱动电流设置下计算出的传感器电容(C_Tank + C_Rive寄 生)。  

请注意:稳定计数和基准计数被最大化。  

所示数据取自建议电路设计的定制 PCB、但我也能够使用 FDC2214EVM 评估套件复制行为。 基本上、随着驱动电流的增加、Vpk 增加、激励频率也增加、从而影响计算得出的并联电容。 我能够使用示波器确认频率的变化。  在明亮的一面、FDC2212测量的频率处于 示波器计算值的0.05%范围内。

我的主要问题是:这种行为是否符合预期? 即、在修改驱动电流时、是否预计测量励磁的变化? 如果没有、我是否可能在器件配置过程中出错?

我的问题是、与增大驱动电流类似、传感器检测到的 Vpk 也会增大、传感器电容增大导致的 Vpk 减小将影响 FDC2212在电容范围内的精度。 是否有任何建议有助于消除 Vpk /激励频率值下降的影响? 此外、评估套件 GUI 有一 个"Detect Idrive Init"按钮、该按钮似乎可以确定适当的 I_drive 值、是否可以共享这是如何实现的?

谢谢!

-弥敦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan、

    不同的 IDRIVE 设置可能会导致不同的寄生电容。 但是、一旦您为系统选择了 IDRIVE 设置、这不应影响您的测量。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有意义、感谢 Yibo 的快速反应!

    -弥敦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    我还有几个关于激励特性的问题:

    1) 与传感器电容器并联的电阻(100kΩ Ω)影响激励频率、即当并联电阻减小时、频率增大。  您能评论一下为什么会发生这种情况吗?  

    2) 您能否提供单端传感器配置计算示例? 在数据表中、唯一的差异似乎是计算传感器频率时乘以2、但在实践 中、这似乎会导致错误值。 数据表中的示例应用描述了要使用的寄存器设置、但不提供示例计算。

    3) 此外、单端示例显示了 clock_divider 寄存器中的字段 CH0_FIN_divider 设置为1、CH0_FREF_divider 设置为2、单端配置是否正确?

    4) 在单端应用中、即使传感器电容接地、传感器电容是否与箱电容并联?

    5) 是否可以精确测量具有较大动态范围(~100pf 至~300pf)的电容式传感器?  

    6) 数据表提到"init_drive current field"(第42页)、但我在数据表的其他地方看不到它、这个域是否在其他地方描述?

    感谢您的帮助、

    -弥敦