Other Parts Discussed in Thread: FDC2214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 我尝试使用 FDC2214进行高达25cm 的接近感应。 感应目标由木材、塑料制成、可由人类固定或保持在地面上。
我的问题是、这在两种情况下是否都适用:
1.金属、塑料或木制品由人固定
2.金属、塑料或木物体保持在地面上
感谢您的快速响应。
Sumit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.