This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:木材和塑料的接近感应

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586939/fdc2214-proximity-sensing-of-wood-and-plastic

器件型号:FDC2214

我尝试使用 FDC2214进行高达25cm 的接近感应。 感应目标由木材、塑料制成、可由人类固定或保持在地面上。  

我的问题是、这在两种情况下是否都适用:

1.金属、塑料或木制品由人固定

2.金属、塑料或木物体保持在地面上

感谢您的快速响应。

Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    检测25 cm 处的木材和塑料可能有点困难。 接近感应取决于系统。 请使用您的原型进行测试、以了解其在您的系统中的性能。

    此致、

    Yibo