This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:具有两个外部10uH 电感器的 EVM、当金属接近时、LED 不会改变

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586774/ldc0851-evm-with-two-external-10uh-inductor-led-does-not-change-when-metal-gets-close

器件型号:LDC0851

大家好、团队、

我们将使用外部10uH 电感器测试 LDC0851、如下所示。 C4已移除。

我不知道为什么电感器似乎只对手触摸敏感。

金属目标似乎无法改变 LED 灯。

我们可以知道原因吗?

www.youtube.com/watch

谢谢你。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    您会看到两种效果。 首先、电感器不再检测到金属存在的原因是电感器的形状会"陷"磁场、磁场不会延伸到电感器外部。

    对于导致检测的触摸、这很可能是由于传感器在电感器的 SRF 下运行而导致的-寄生电容的微小变化足以移动传感器的共振频率。

    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢您的回复! 现在就明白了!

    此致、