Other Parts Discussed in Thread: LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851 大家好、团队、
我们将使用外部10uH 电感器测试 LDC0851、如下所示。 C4已移除。
我不知道为什么电感器似乎只对手触摸敏感。
金属目标似乎无法改变 LED 灯。
我们可以知道原因吗?
谢谢你。
此致、
丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.