请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
1) 1)我的金属箱高度为1米、宽度小于100厘米、我需要将两个压电式传感器安装到箱中???? 为了获得准确的测量结果,我是否需要两 个或两个以上的??如果是两个,那么我应该使用两个 tdc1000-7200 EVM 模块?
2)现在,我想连接 sim 900 (GPRS 模块)以进行互联网设置,以便能够通过云获取数据并将数据发送到仪表板。TDC 1000-7200模块是否可以实现这一点????
谢谢,
Murali。