This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:超声波感应论坛

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/585940/tdc1000-tdc7200evm-ultrasonic-sensing-forum

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

 1)  1)我的金属箱高度为1米、宽度小于100厘米、我需要将两个压电式传感器安装到箱中???? 为了获得准确的测量结果,我是否需要两 个或两个以上的??如果是两个,那么我应该使用两个 tdc1000-7200 EVM 模块?

2)现在,我想连接 sim 900 (GPRS 模块)以进行互联网设置,以便能够通过云获取数据并将数据发送到仪表板。TDC 1000-7200模块是否可以实现这一点????

谢谢,

Murali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    1.您只需要一个传感器即可进行液位测量。

    这是可能的、但需要修改电路板才能将 MSP430微控制器连接到 GPRS 模块。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    我之所以要使用两个传感器、是因为假设您的水箱不是直的、在这种情况下、它倾向于使用哪种方法。
    此致,
    Murali。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请告诉我连接 GPRS 模块需要进行哪些修改。
    此致、
    Murali。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果换能器安装在底部的正中心、即使油箱中的油液仍到达油箱侧面、油位读数也将保持相对稳定。

    连接 GPRS 模块所需的修改完全取决于您选择的模块以及您希望如何与其通信。 TDC1000-TDC7200EVM 上的 MSP430支持多种类型的通信。 您必须连接的引脚取决于您选择如何与 GPRS 模块通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该重新刷新 MSP430以连接 sim900A,MSP430背面是否有 UART 引脚,以便可以直接从 sim900A TX、Rx 到 Rx、TX (TDC1000-7200 EVM)焊接,此外,我是否应该在 MSP 控制器上安装一些驱动程序以连接 SIM900A。请帮助 我有这个问题。

    Murali。