主题中讨论的其他器件:IWR1443、 AWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
在我运行完毫米波 SDK 所需的所有工具后、我使用《水和地面用户指南》运行了 IWR1443水和沙实验室的安装指南。
下载并安装 PC GUI、没问题。 所有内容似乎都位于正确的文件夹中。
然后、我转到 CCS 工程以导入 IDE 并获取此错误:
我当时没有插入任何设备。 另请注意:IR1443。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
在我运行完毫米波 SDK 所需的所有工具后、我使用《水和地面用户指南》运行了 IWR1443水和沙实验室的安装指南。
下载并安装 PC GUI、没问题。 所有内容似乎都位于正确的文件夹中。
然后、我转到 CCS 工程以导入 IDE 并获取此错误:
我当时没有插入任何设备。 另请注意:IR1443。
尊敬的 Alain:
鉴于 Licy 能够在 CCSv7.3中使用相同的软件包而没有任何问题、这个问题似乎是您的 CCS 安装所特有的。 请通过在 CCS 下选择以下选项、确保您的计算机上安装了毫米波器件支持包。
Help -> About Code Composer Studio -> Installation Details。
您应该会看到"Installed Software"选项卡下列出的"mmWave Radar Device Support"软件包、如下所示:
此致
尼廷