This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:将工程导入 IDE 时出错、器件无法识别

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606724/ccs-iwr1443boost-error-importing-project-to-ide-device-not-recognized

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

在我运行完毫米波 SDK 所需的所有工具后、我使用《水和地面用户指南》运行了 IWR1443水和沙实验室的安装指南。

下载并安装 PC GUI、没问题。 所有内容似乎都位于正确的文件夹中。

然后、我转到 CCS 工程以导入 IDE 并获取此错误:

我当时没有插入任何设备。 另请注意:IR1443。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您需要7.1或更高版本。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    CCS 版本:7.2.0.00013  

    非常感谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    TI Resource Explorer 上提供的当前毫米波演示和实验室已使用 CCS v7.1 (确切地说是7.1.00016)进行测试、CCS 7.2似乎与当前版本的毫米波实验室不兼容。

    请使用 CCS v7.1、直到我们推送更新。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    毫米波培训系列(v 1.2.1)的新版本可从 dev.ti.com/.../上获取 、您可以直接从 CCS Resource Explorer 下载该版本。 此版本更新了项目以与 CCS v 7.2兼容(并保持与 CCS v 7.1的兼容性)。 您能否将此答案标记为已验证您的问题是否已解决?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、
    Steven 也有同样的问题,我使用 CCS v7.2,,毫米波培训系列的版本是 v1.1.3,,但我不知道如何更新毫米波培训系列?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试从网站下载新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shangdi、

    您还可以按照下图所示的步骤更新毫米波培训版本:

    1.单击"Resource Explorer"窗口中所示的"Home"按钮。

    2.向下滚动到 mmWave Training Series (毫米波培训系列)、从下拉列表中选择最新版本、然后按其旁边的下载按钮。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在在 CCS 7.3上遇到同样的问题

    您能否确认培训版本1.2.1是否适用于 CCS 7.3?

    编辑:IM 使用 AWR1642、我最终将 DSS 传输到我的项目资源管理器。 MSS 文件仍出现相同的错误。

    Tnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    是否可以将毫米波培训版本更新到最新版本(1.3.0)并重试? 我们使用 CCSv7.3测试了14xx 和16xx (MSS 和 DSS)演示项目、它们的导入和编译没有任何问题。

    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使使用培训 v1.3.0、我也会收到相同的错误消息。

    请注意、我使用的是 AWR1642、错误消息为 IWR1443

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了同样的问题。
    我想知道你是否解决了这个问题?
    MSS 文件提供了相同的错误。 请注意、我使用的是 AWR1642、错误消息为 IWR1443。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有解决这个问题。 我仅在 MSS 而不是 DSS 上获得错误也是很奇怪的。
    是否应该有其他方法来导入 MSS 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、user5111795

    您能否提供以下屏幕截图?

    1. CCS 中的 Resource Explorer 视图、其中毫米波培训树已展开(以确认最新版本确实处于活动状态)
    CCS 版本信息。 (Help -> About Code Composer Studio)。
    3.错误屏幕截图。

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nitin

    下面的屏幕截图:

    我不知道哪里出错了。 我应该怎么做? 我可以麻烦你解释一下吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. tmmWave 培训版本

    2.错误代码

    下一幅图像显示了 DSS 导入的预期错误、因为 DSS 已导入。

    CCS 版本

    希望这些信息能有所帮助。

    问候语,

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    这确实是一个非常奇怪的问题、我将请毫米波团队成员为您提供帮助。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、利斯基、

    您的 CCS 版本屏幕截图显示了 CCS 版本7.1。 按照之前对此主题帖的答复中的说明、请将 CCS 版本7.2与毫米波培训版本1.3.0结合使用。

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、
    感谢你的帮助。
    当我将 CCS 版本升级到7.3时、问题得到了解决

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题中是否有英特尔?

    我使用的是 CCS 的最新版本和培训模块...

    问候语,

    Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    鉴于 Licy 能够在 CCSv7.3中使用相同的软件包而没有任何问题、这个问题似乎是您的 CCS 安装所特有的。 请通过在 CCS 下选择以下选项、确保您的计算机上安装了毫米波器件支持包。

    Help -> About Code Composer Studio -> Installation Details。

    您应该会看到"Installed Software"选项卡下列出的"mmWave Radar Device Support"软件包、如下所示:

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alain:

    您是否能够在 CCSv7.3中导入项目?

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

    最后、在重新安装 CCS 和 SDK 中提到的所有依赖项后、我可以导入并编译工程!

    Tnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好尼廷!

    我使用的是 CCSv7.1、我面临着与 Steven 相同的问题。我收到此错误消息"Error importing project。 无法识别器件 ID "IWR1443"!"。 可以帮帮我吗?

    此致、

    Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如在多个主题中所述、尝试升级到最新版本的 CCS (7.3)和最新版本的毫米波培训(1.3.0)

    另请注意、SDK 有一个新版本(1.1)

    我第二次安装所有程序和可靠性、使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我用的是ccs7.3、已更新mmWave培训系列到1.5。5,下载工程后导入,在编译运行时遇到许多关于路径包含和库函数不全的问题,要怎么解决呢?谢谢各位!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4868944:

    我可以要求您用英文发布您的问题吗?

    谢谢
    尼廷