This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:生命体征测量

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1443, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600779/awr1443-vital-signs-measurement

器件型号:AWR1443
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR1443

您好!

我正在尝试通过 AWR1443EVM 测试生命体征测量。

我已经成功生成了 xwr14xx_vitalSigns_lab_mss.bin 和 xwr14xx_vitalSms_lab 和 MSS.xer4f。

并 使用 Uniflash 成功地将 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_ccsdebug_mss.bin 加载到 AWR 中。

现在、我遇到了无法在调试模式下运行器件的问题。

我连接了器件并在 CCS 上下载了.xer4f 文件、但按下"Resume"按钮时、该文件似乎不会运行。  

CCS 版本为7.1、SDK 为 01_00_00_05。

您能给我一些建议来解决这个问题吗?

此致、

阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsu、


    您能否确认/尝试开箱即用的 xer4f 在现有设置上工作并在 GUI 中显示对象。
    这将确保使用 CCS 调试映像正确烧录闪存、并且器件处于正确的引导模式。

    在这一过程开始后、我们可以研究生命体征运行问题。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav San:

    感谢您的快速响应。

    如果您能建议如何确认 xer4f、我会收到您提到的问题。

    我想确认、当进入功能模式时、NERR_OUT 的 LED 是否正常工作。

    一旦我按下 NSRT 开关、LED 将关闭。

    谢谢、

    阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsu、
    为了确保器件已正确进入功能模式、您应确保在插入电源后始终按下 nRST 按钮。
    使用 Uniflash 将 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_ccsdebug_mss.bin 刷写到 AWR 后,您是否可以在 CCS 中加载"xwr14xx_MMW_DEMO_MSS.xer4f"以尝试演示应用是否能够运行?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    >要确保设备已正确进入功能模式,应确保在插入电源后始终按 nRST 按钮。

    我明白了。  谢谢。

    >使用 Uniflash 将 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_ccsdebug_mss.bin 刷写到 AWR 后 ,是否可以在 CCS 中加载"xwr14xx_MMW_DEMO_MSS.xer4f"以尝试演示应用是否能够运行?
     

    我检查了这个、但 电路板 不工作。    CCS 的控制台窗口中没有响应。

    当我使用 ar12xx_bss.bin (在 SDK 0.8中)而不是 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 时,CCS 在 控制台窗口中响应了'CLI is operation'。 但演示应用程序没有响应。

    另一方面、SDK 0.8的开箱即用演示可 在 CCS 的调试模式下正常工作。

    这是我目前的情况。

    顺便说一下、我发现 Vaibhav San 说我们应该将 ES2芯片用于 SDK 1.0。

      >IWR1443:MMW_SDK_01_00_00_05、带第一个 EVM

    我想知道   在 ES1芯片的情况下生命体征演示是否不会运行...

    最棒的

    阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Atsu San:

    加载映像(通过 CCS)并点击“运行/播放”后,设备开始执行并等待来自 UART 的配置命令。
    在此阶段、您应该会在 CCS 控制台中看到有关正在调用/运行 CLI 的列印。

    请尝试为 Radarss bin 以及 Master SS 的 CCS 调试重新刷新映像。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Vaibhav San。

    我尝试再次闪烁、其结果如下所示。

    在 RadarSS 闪烁的情况下。

    e2e.ti.com/.../radarss.pdf

    2.如果是刷写 ar12xx_bss.bin (SDK 0.8)。

    控制台响应看起来 是正确的、但在这种情况下演示 GUI 没有响应。

    e2e.ti.com/.../bss.pdf

    请确认以上内容。

    我期待你的答复。

    最棒的

    阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsu San:  

    Vital Signs Lab 将无法在 ES1.0芯片上运行。 您将至少需要 ES2.0。

    原因是修改了生命体征 GUI 以支持最新的毫米波 SDK (v01_00_00_05)。 此版本的 SDK 仅受 ES2.0芯片支持

    谢谢、

    苏启文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论,Kenneth San。

    很抱歉再次打扰您、您能告诉我如何确认芯片版本吗?

    阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsu、

    在上面显示的器件标识上、"946D"表示 ES 2.0器件。  

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    我在 AWR1443上遇到了相同的问题。 但我不做生命体征。  我遵循的演示指南是这样的  

    e2e.ti.com/.../3443.mmw_5F00_user_5F00_guide.pdf

    并尝试在   Uniflash 上刷写 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_ccsdebug_mss.bin。 仍然不奏效。   

    当我运行步骤5.3"运行二进制文件"时、控制台窗口不显示任何内容。 我尝试暂停它并找到该错误消息  

    "无法在"/home/gtbldadm/nightlybuilds/mmwave_sdk/ti/drivers/soc/src/soc.c 上找到源文件 "

    这是否意味着"SoC.c"文件中的路径错误? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温迪

    您的主题已在此处跟踪

    谢谢、

    Raghu