请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
根据数据表、模拟 IF 模块中有两个 HPF。
可用的 HPF 转角频率(kHz)
HPF1 HPF2
175、235、350、700 350、700 1400、2800
但客户发现、根据其线性调频脉冲配置、雷达不应能够检测0.3~0.7m 范围内的物体。 但是、在 IF 信号数据中、它们仍然可以找到低于175KHz 的信息。 xWR1443上的结果相同。
客户对此感到困惑。 如果客户遗漏任何内容、您是否愿意提供建议?
谢谢、