This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关模拟 IF 中 HPF 的问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605171/awr1642-question-about-the-hpf-in-analog-if

器件型号:AWR1642

您好!

根据数据表、模拟 IF 模块中有两个 HPF。

可用的 HPF 转角频率(kHz)
HPF1                           HPF2
175、235、350、700   350、700 1400、2800

但客户发现、根据其线性调频脉冲配置、雷达不应能够检测0.3~0.7m 范围内的物体。 但是、在 IF 信号数据中、它们仍然可以找到低于175KHz 的信息。 xWR1443上的结果相同。

客户对此感到困惑。 如果客户遗漏任何内容、您是否愿意提供建议?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meng
    阻带中 HPF 的衰减限制为数十 dB。
    近目标的反射非常强、因此您可以观察其频域中的衰减反射波。
    希望这能为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    模拟高通滤波器提供低频衰减。  这是一个近似的模拟衰减

    设置、频率、衰减

    Freq、Attn 175k、Attn 350k、Attn 500k、750k、 90万

    2e4、30、36、38、>40、 >40.

    1e5、18、22、28、28、 33.

    1e6、13、13、13、14、 14.

    因此、如果客户将 Rx LNA 增益设置得足够高、并且有更近的物体或更低的频率斜率、则仍然可以检测接近的物体。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    HPF 转角频率可设置为175、235、350、700、1400、 2800.如何将它们与您共享的设置(Attn 175k、Attn 350k、Attn 500k、750k、900k)相匹配?

    您能否清楚地分享表格? 当前格式很难读取。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    两个 HPF 滤波器的转角频率将具有20dB/十倍频程衰减滚降。 例如,如果 HPF1转角频率设置为175Khz,则175Khz 时的衰减为3dB,17.5Khz 时的衰减为~23dB,依此类推。 您需要添加两个 HPFS 提供的衰减、才能在特定频率下实现最终衰减。

    正如 Juan 提到的、即使在 HPF 区域内、如果物体足够强、也可以检测到它们。

    此致、
    Vivek