请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:FDC1004、 FDC2214、 FDC2212、 FDC2112我正在使用电容式感应设计 PCB。 您为受温度影响最小的电容击剑制造了什么 IC? 目前、我尝试使用 FDC1004、温度影响芯片的温度、需要温度传感器和校正、我尝试避免这种情况。
谢谢、
Jed Martens
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.