This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容式传感器和温度

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2214, FDC2212, FDC2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604043/capacitive-sensors-and-temperature

主题中讨论的其他器件:FDC1004FDC2214FDC2212FDC2112

我正在使用电容式感应设计 PCB。 您为受温度影响最小的电容击剑制造了什么 IC? 目前、我尝试使用 FDC1004、温度影响芯片的温度、需要温度传感器和校正、我尝试避免这种情况。

谢谢、

Jed Martens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jed:

    谐振感应电容式感应器件(FDC2112/FDC2214/FDC2212/FDC2214)可采用较低的温度系数构建、但通常建议使用具有参考通道的多传感器设计。

    此致、
    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设计电容式传感器、用于通过 FDC1004检测两种不同介质。 我测试了温度影响、读数由于温度范围在两种介质之间的87%而移动。 这是一种低成本设计、范围极小。 我想避免使用温度传感器基准。 查看您建议的芯片上的数据表。 我需要什么来表示温度对电容芯片的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeb:

    FDC1004支持4个通道;是否可以在您的设计中添加参考通道? 这样、您就可以查看相对于基准的变化、因此可以减轻温度影响。

    此致、

    Christo