This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可实现高达20cm 的精确距离测量?

Guru**** 2553530 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603353/precise-distance-measurement-up-to-20cm-possible

主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1443BOOST

大家好、

我想知道毫米波技术是否适合测量到沿定义轴显示的圆形表面的距离。

测量范围高达~20cm。 是否存在最小距离?
精度/分辨率应~0.1mm 或更高
测量频率应为~100Hz
平均能耗不应太高、因为该器件将使用锂离子电池供电。

其中一个毫米波传感器是否适合这种情况、您是否可以建议使用?

非常感谢和亲切的问候、
      Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    毫米波传感器可以很好地检测沿所需轴的物体距离。 物体检测取决于 表面的雷达横截面(RCS)值、20cm 处的大多数表面应可检测到。

    我们的开箱即用演示可以从几厘米开始检测物体。

    有多种高精度算法可用于在 FMCW 器件上进行千分尺精度测量,如下所述: IWR1443:精度为100微米

    更新速率可根据感应需求进行配置。 在毫米波 SDK 中包含的开箱即用演示示示示示示示例中、更新速率通过调用演示时发送的 cfg 文件进行设置。

    功耗可能因应用需求和工作占空比而异、 IWR1443 77GHz 液位变送器功耗优化参考设计中介绍了一个使用毫米波传感器器件讨论此类功耗敏感型应用的示例设计。

    根据距离测量需求和功率限制、IWR1443适合您的应用需求。 您可以从该器件的 IWR1443BOOST EVM 开始。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominic:

    我将关闭此主题、因为在超过2.5个月的时间里没有关于此主题的活动。 如果您有其他问题、请创建新帖子。

    谢谢
    尼廷