大家好、
我想知道毫米波技术是否适合测量到沿定义轴显示的圆形表面的距离。
测量范围高达~20cm。 是否存在最小距离?
精度/分辨率应~0.1mm 或更高
测量频率应为~100Hz
平均能耗不应太高、因为该器件将使用锂离子电池供电。
其中一个毫米波传感器是否适合这种情况、您是否可以建议使用?
非常感谢和亲切的问候、
Dominic
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想知道毫米波技术是否适合测量到沿定义轴显示的圆形表面的距离。
测量范围高达~20cm。 是否存在最小距离?
精度/分辨率应~0.1mm 或更高
测量频率应为~100Hz
平均能耗不应太高、因为该器件将使用锂离子电池供电。
其中一个毫米波传感器是否适合这种情况、您是否可以建议使用?
非常感谢和亲切的问候、
Dominic
您好 Dominic、
毫米波传感器可以很好地检测沿所需轴的物体距离。 物体检测取决于 表面的雷达横截面(RCS)值、20cm 处的大多数表面应可检测到。
我们的开箱即用演示可以从几厘米开始检测物体。
有多种高精度算法可用于在 FMCW 器件上进行千分尺精度测量,如下所述: IWR1443:精度为100微米
更新速率可根据感应需求进行配置。 在毫米波 SDK 中包含的开箱即用演示示示示示示示例中、更新速率通过调用演示时发送的 cfg 文件进行设置。
功耗可能因应用需求和工作占空比而异、 IWR1443 77GHz 液位变送器功耗优化参考设计中介绍了一个使用毫米波传感器器件讨论此类功耗敏感型应用的示例设计。
根据距离测量需求和功率限制、IWR1443适合您的应用需求。 您可以从该器件的 IWR1443BOOST EVM 开始。
谢谢、
Vaibhav