请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
AWR1642中有一个用于测试向量输入的新 DMM 接口。 您能否帮助详细说明如何在客户的电路板中使用此接口? 我在 EVM 原理图中发现、AWR1642中的这些引脚连接到升压电池组中的120引脚连接器、然后发送到 DevPack 的接头 P4和 P5。 如何使用来自 P4和 P5的信号?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.