This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何使用 DMM 接口?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600349/awr1642-how-to-use-dmm-interface

器件型号:AWR1642

您好!
  AWR1642中有一个用于测试向量输入的新 DMM 接口。 您能否帮助详细说明如何在客户的电路板中使用此接口? 我在 EVM 原理图中发现、AWR1642中的这些引脚连接到升压电池组中的120引脚连接器、然后发送到 DevPack 的接头 P4和 P5。 如何使用来自 P4和 P5的信号?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    DMM 接口可用于直接馈入数字数据(绕过前端)。 其中一个应用可能类似于"回放" ADC 数据以优化 DSP 算法。 用户需要在 P4和 P5连接器(CMOS 级别)的并行 DMM 接口上馈送此数据。 该接口的详细信息可在《AWR1642技术参考手册》(www.ti.com/.../swru520.pdf) 第2.3.7节和第18节中找到。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

          我们还计划在 HIL 界面上安装 AppNote ,该附注将在本月末之前介绍编程模型和数据流。

     此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vivek 和 Abdul、
    感谢您的回复。 将等待应用手册以了解更多详细信息。 我还有一个有关 HIL 的基本问题。 我们需要使用哪些设备通过 HIL 将测试数据馈入 AWR1642? 是否有任何示例连接图?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vivek 和 Abdul、
    您能帮我看看我的上述问题吗? 客户想要知道使用 HIL 需要哪些设备或电路板。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的客户也对 HIL 感兴趣并想知道如何使用它。 您是否会帮助提供指南?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    我们正在整理有关如何使用 HIL 接口的详细信息。 应用手册准备就绪后将更新。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    我现在要关闭此主题。 在我们提供应用手册后、我们将在该论坛上发布一份通信。
    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    HIL 的应用手册是否已完成?

    谢谢、
    Adam