我使用 RADAR Studio 和 TSW1400来捕获 ADC 原始数据。 数据保存在 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \PostProc \adc_data.bin 中。 bin 文件的格式是什么? 我使用了1 TX 4 RX 和16位 ADC。 谢谢! -林信思
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vivek Dham、
根据您的建议、我参考 training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board。 在 Radar Studio (v1.7.4.0)中、mmwave-sensor-raw-data-captive-use-tsw1400-board 建议我选择 Application/User UART、Buad Rate 115200。
但是、当我选择"Buad Rate 115200"时、我无法连接 SPI。 "SPI connect"按钮卡住。
然后、我参考 Radar_Studio_User's Guide、 建议将 Buad Rate 设置为921600。 
当我将 Buad Rate 设置为921600时、我可以成功连接 SPI。
我很困惑。 因为当我进行 MMW 演示和捕获演示时、应用/用户 UART 的 Buad 速率设置为115200。
为什么在将 应用/用户 UART 设置为921600之前、我要在 Radar Studio 中成功连接 SPI?
谢谢!
您好、Vevek、
我想进一步阐述数据格式主题。
当默认 RadarStudio 配置16位复数时、数据顺序应为:
RX1-I 采样0、RX1-Q 采样0、RX1-I 采样1、RX1-Q 采样1… RX1-I SAMPLE N-1、RX1-Q SAMPLE N-1、RX2-I SAMPLE 0、RX2-Q SAMPLE 0……
问题:
1.上述数据顺序是否正确。
2.帧之间是否有报头?
3.下图中的第一个样本是什么? 它们是否与大端字节序或小端字节序一致?
提前感谢。
B.R.
OC
您好、Vivek、
我的客户使用 AWR1642 EVM+TSW1400来捕获 ADC 原始数据、仅启用 Rx1和 Rx3、获得以下数据视图、存储的数据格式似乎是 Rx 通道交错、无法理解为以下格式。 根据我的理解、AWR1642仅支持非交错数据输出、在数据视图下、我感到困惑。 您可以帮助查看一下吗?
RX1-I 采样0、RX1-Q 采样0、RX1-I 采样1、RX1-Q 采样1… RX1-I SAMPLE N-1、RX1-Q SAMPLE N-1、RX2-I SAMPLE 0、RX2-Q SAMPLE 0……
此致、
Andy