This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:使用 RadarStudio+TSW1400捕获的 ADC 数据的数据格式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602629/awr1642-data-format-of-captured-adc-data-using-radarstudio-tsw1400

器件型号:AWR1642

我使用 RADAR Studio 和 TSW1400来捕获 ADC 原始数据。 数据保存在 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \PostProc \adc_data.bin 中。 bin 文件的格式是什么? 我使用了1 TX 4 RX 和16位 ADC。  谢谢!  -林信思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinsi、

    有关  通过 LVDS 通道封装的数据的详细信息,请参阅《AWR1xxx 数据路径编程人员指南》。

     4.1.4.2该文档中的格式映射介绍了映射到 LVDS 通道的 AWR1642数据。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinsi Lin、
    从 HSDC pro 保存的 bin 文件将按顺序显示数据。 如果您使用16位复数、则数据顺序为(对于每个线性调频脉冲 N 个样本):
    RX1-I sample 0、RX1 Q sample 0、RX1 Isample1、RX1 Qsample1… Rx1 I sample.N-1、RX1 Q sample N-1

    在1个线性调频脉冲数据之后、第二个线性调频脉冲数据紧随其后。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinsi Lin、
    这是否澄清了您的疑问?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinsi LIN
    如何使用 MMWAVE-DEVPACK 和 TSW1400从 AWR1642捕获 ADC 原始数据?
    我已经阅读了 RadarStudio_User's 指南,但我仍然不知道怎么做。
    您能给我一些信息和想法吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    厦门您好、
    您可以参阅以下培训材料: training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek Dham、

    根据您的建议、我参考 training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board。 在 Radar Studio (v1.7.4.0)中、mmwave-sensor-raw-data-captive-use-tsw1400-board 建议我选择 Application/User UART、Buad Rate 115200。

    但是、当我选择"Buad Rate 115200"时、我无法连接 SPI。 "SPI connect"按钮卡住。

    然后、我参考 Radar_Studio_User's Guide、 建议将 Buad Rate 设置为921600。  


    当我将 Buad Rate 设置为921600时、我可以成功连接 SPI。

    我很困惑。 因为当我进行 MMW 演示和捕获演示时、应用/用户 UART 的 Buad 速率设置为115200。

    为什么在将 应用/用户 UART 设置为921600之前、我要在 Radar Studio 中成功连接 SPI?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhicheng、您好!
    UART 速率取决于应用程序设置的速率。 mmw 演示应用程序设置115200波特率、而 RADAR Studio 应用程序设置为921600kbps。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vevek、

    我想进一步阐述数据格式主题。

    当默认 RadarStudio 配置16位复数时、数据顺序应为:

    RX1-I 采样0、RX1-Q 采样0、RX1-I 采样1、RX1-Q 采样1… RX1-I SAMPLE N-1、RX1-Q SAMPLE N-1、RX2-I SAMPLE 0、RX2-Q SAMPLE 0……

    问题:

    1.上述数据顺序是否正确。

    2.帧之间是否有报头?

    3.下图中的第一个样本是什么? 它们是否与大端字节序或小端字节序一致?

    提前感谢。

    B.R.

    OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、
    您提到的上述数据格式是正确的。 在 RADAR Studio 中、不存在帧头、您知道配置的线性调频脉冲数和每个线性调频脉冲中的样本数。 您可以使用它来识别帧边界。
    数据采用小端字节序。

    此致、
    viven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的确认。

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我安装了培训材料中描述的所有软件、并通过 USB 电缆将 DevPack 和 EVM 连接到 PC。 已将电源连接到 EVM 并已通电。 不会发生任何情况。 在 Windows 10的 Windows 设备管理器中,COM 端口未出现。

    我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扎尔曼、您好!
    您的问题似乎与本主题中讨论的问题不同。 我会要求您为这个问题打开一个单独的线程、我们可以从这个问题开始处理。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我的客户使用 AWR1642 EVM+TSW1400来捕获 ADC 原始数据、仅启用 Rx1和 Rx3、获得以下数据视图、存储的数据格式似乎是 Rx 通道交错、无法理解为以下格式。 根据我的理解、AWR1642仅支持非交错数据输出、在数据视图下、我感到困惑。 您可以帮助查看一下吗?

    RX1-I 采样0、RX1-Q 采样0、RX1-I 采样1、RX1-Q 采样1… RX1-I SAMPLE N-1、RX1-Q SAMPLE N-1、RX2-I SAMPLE 0、RX2-Q SAMPLE 0……

    此致、

    Andy