请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
我的问题与安全器件有关。 我使用的是 AWR1642BOOST、我想让我的 PCB 板基于 AWR1642BOOST 的 EVM 设计。
为了轻松对芯片进行调试和编程、我希望将 XDS110与原始设计保持一致。
我的问题:只要我将 XDS110的设计与原始设计文件保持一致、我将如何更新 XDS110的固件/驱动程序?