This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:硬件问题_XDS110

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601809/awr1642boost-hardware-issue_xds110

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

我的问题与安全器件有关。 我使用的是 AWR1642BOOST、我想让我的 PCB 板基于 AWR1642BOOST 的 EVM 设计。

为了轻松对芯片进行调试和编程、我希望将 XDS110与原始设计保持一致。

我的问题:只要我将 XDS110的设计与原始设计文件保持一致、我将如何更新 XDS110的固件/驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJimmy、



    对于编程/闪存 XDS110、有一个闪存实用程序可供您使用。 一旦刷写完成、如果映像有更新、则可在 Code Composer Studio 连接到器件后下载这些更新。

    我们将向您返回有关刷写 XDS110的详细信息。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJimmy、
    有关更新 XDS110固件的详细信息,请访问以下页面: processors.wiki.ti.com/.../XDS110

    此处提到的 xdsdfu 实用程序将随 CCS 安装一起安装。 您也可以通过从以下链接安装“仿真软件包”来单独获取: processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vaibhav Mahimkar、

    我还有一个与 AWR1642 EVM 板的 XDS110仿真器部分相关的问题。

    我了解 XDS110仿真器提供的功能
    用于 Code Composer Studio 连接的 JTAG
    UART1用于刷写板载串行闪存、下载 FM 以及获取通过发送的应用数据
    UART1

    当 USB 连接到 PC 时、设备管理器会显示两个端口:
    XDS110类应用/用户 UART - UART1端口
    2. XDS110类辅助数据端口- MSS 记录器端口


    但第三个端口是什么:MSS logger UART??? 看起来只有一个 UART 反向通道。

    请帮帮我。 如果我理解不正确、请纠正我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    XDS110类辅助数据端口- MSS 记录器端口用于让 MSS (雷达芯片的 R4F)将数据发送到 PC。 例如、在 MMW 演示中、您在图中看到的数据来自该端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您回答我的问题!

    还有一个问题
    因为我有 TI 的硬件参考设计。 我读了一些。 看起来只有一个 UART 端口、即 AR_RS232TX 和 AR_RS232RX。 这是我无法很好地理解的。 你能向我解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据我对设计的理解、只要我使 XDS110的硬件与 AWR1642BOOST EVM 板完全相同、XDS110上的驱动程序/固件在从 CCS 内部连接这两个端口时会自动更新
    XDS110类应用/用户 UART - UART1端口
    2. XDS110类辅助数据端口- MSS 记录器端口

    我是对的吗?

    如果我错了、请纠正我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    在 AR 端、有一个完整的 UART 端口(RS232 TX/RX)和其他记录器端口(仅限单个 UART TX)、例如 MSS UART、DSS UART。 在这种情况下、MSS UART TX 用于第二个端口。

    您是对的,如果您使用的硬件设计与 TI EVM 相同,则一旦您从 CCS 加载最新的 XDS110固件,XDS110将自动启用两个 UART 端口。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我在这里有疑问。

    我根据 AWR1642BOOST 的原始设计制作了一个单独的 XDS110调试器。 硬件设计与原始 XDS110调试器完全相同。 因此、我有两个单独的板、RF 和 XDS110调试器。

    射频板通过 UART 端口单独正常工作。 但是、当我将 RF 板与调试器连接在一起时、调试器板不工作。 计算机无法找到设备。  

    如何将 XDS110固件从 CSS 加载到 XDS110调试器??

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rjimmy、
    对于新的 XDS110 IC、您需要加载一次引导加载程序。 这是使用 XDSDFU 实用程序完成的,该实用程序是 CCS 安装的一部分,也可以通过下载仿真包来单独安装。
    这是通过命令提示符下的以下命令完成的:Xdsdfu.exe -b boot_loader.bin -r
    完成此操作后、您可以按照以下 wiki 页面 中的说明更新固件:processors.wiki.ti.com/.../XDS110

    此致、
    Vivek