请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606703/awr1243-dfp-example-c-code
器件型号:AWR1243您好!
在 DFP 示例 C 代码中、有一个闭合库实现 UART 到 SPI、将 FTDI 芯片用于 windows、lib 名称为 mmwstudio。lib、
它是在 Visual Studio 2010上编译的,如果可能的话,它不能用于 Visual Studio 2015或2017?
如果无法将 Visual Studio 2015 (32和64)作为二进制文件获得,是否可以?
提前感谢您的参与、
Shai Berman