This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:DFP 示例 C 代码

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606703/awr1243-dfp-example-c-code

器件型号:AWR1243

您好!

在 DFP 示例 C 代码中、有一个闭合库实现 UART 到 SPI、将 FTDI 芯片用于 windows、lib 名称为 mmwstudio。lib、

它是在 Visual Studio 2010上编译的,如果可能的话,它不能用于 Visual Studio 2015或2017?

如果无法将 Visual Studio 2015 (32和64)作为二进制文件获得,是否可以?

提前感谢您的参与、

Shai Berman  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、mmwlstudio 未计划作为开源交付。 但是、由于这种兼容性问题、我们需要检查此时的可行选项是什么。 我们希望 Visual Studio 库向后兼容。

    您能否尝试使用"Platform toolset = v100"并查看它是否有助于链接预构建的 mmwlstudio 库。 您还能提供您希望
    当前库所面临的问题。

    我们将探讨在 VS 2015或2017环境中构建的选择、并在几天内分享我们的反馈

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushal、

    我将尝试您的解决方案并更新您。
    谢谢你

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHI:

    我尝试在 Visual Studio 2017中运行毫米波示例、它看起来运行良好

    您是否还成功地在最终运行了它? 请确认

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有将工具设置为 V100的选项、Vs 2017安装系统不支持该选项(无 VS2100工具集)。

    有一个权变措施、但只编译缺少的库非常简单
    VS2015或 VS2017、为什么迫使我们使用非常旧的工具?

    MS 解决方法
    stackoverflow.com/.../how-to-install-visual-studio-bu
    ild-tools-2010-on-vise-studio-2015-community

    "如果无法安装 VS2010、Windows 7版 SDK 包含所需的编译器工具(V100)、您实际上可以跳过 SDK 本身的安装、仅安装编译器工具、头文件和库。 请注意、Windows SDK 中包含的编译器与 VS2010相同、但 VS2010 SP1具有较新的编译器。 如果需要、还需要安装 Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1编译器更新(用于 Windows SDK 7.1)。 但请注意、如果您安装这些组件、如果您决定安装 VS2010、则以后可能会遇到问题、安装程序中会出现错误、要求您严格按顺序安装组件。 此外、如果您的代码使用 MFC 或 ATL、则必须安装 VS2010、安装 Windows SDK 将是不够的。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    感谢您的反馈。

    现在、我希望您能够继续执行权变措施。  我们将在下一个版本中考虑您的请求。  

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kaushal。