This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:RADAR Studio 中 IF 信号的不同相位噪声和 SDK 1.0中的 MMW 演示

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603095/awr1642-different-phase-noise-for-if-signal-in-radar-studio-and-the-mmw-demo-in-sdk-1-0

器件型号:AWR1642

您好!

使用以下设置、在 AWR1642 EVM 上进行测试。

起始频率= 77GHz、

slop=0MHz/us

RX 输入连接到频率为73.6GHz 的混频器、预期 IF 频率为77-73.6=3.4GHz

我的客户通过两种方法进行了测试、图1显示了 RADAR Studio 0.6.1.1中的测试结果、信号非常好;图2显示了 MMW 演示 SDK 1.0中的结果、结果非常差。 与下图相比、我们可以在图2中找到信号相位噪声是否更大、以及是否有一个带红色圆圈的奇怪频带信号标签。 您能否帮助您就影响信号质量的因素发表任何意见?

建议您只需在 awr1642 EVM 上使用 SDK 1.0中的 MMW 演示、设置 slop=0即可获取 IF 信号。  

图1 Radar Studio 中的结果

图2 MMW 演示 SDK 1.0的结果

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    为了在 TX 上传输固定频率音调,需要将器件置于连续模式。 在 Radar studio 上下文中、这是使用"contstream"选项卡完成的、在 SDK 上下文中、您需要使用"dfeoutputMode" API 以连续模式配置器件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    我认为通过设置 slop=0也可以进行测试、它可以获得固定频率信号。 我的问题是、测试结果是 RADAR Studio 和 MMW 演示使用相同的方法设置 slop=0时的差异、演示中的相位噪声非常高、这很奇怪。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    对于 RADAR Studio、SLOPE 0可能起作用、但在 SDK 上下文中会导致问题。 我怀疑它最终可能会扫描一个小带宽。 我们建议使用连续模式进行单音调测试。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您能否告诉我如何使用 "dfeoutputMode" API 以连续模式配置器件?  

    这是否意味着可通过配置文件设置连续波模式? 我尝试将配置文件的"dfeDataOutputMode"值修改为"2-连续线性调频脉冲"、但它需要对该值进行更多定义。

    此致、

    Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duan:
    当前 SDK 版本(v01.00.05)似乎存在连续模式运行问题。 该错误将在下一版本中修复。 同时、如果您想要连续 CW 传输、您能否使用 RADAR Studio 工具? 这是 DFP 封装(www.ti.com/.../mmwave-dfp)的一部分。 要使用此工具、您还需要毫米波 DevPack 板。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek

    感谢你的答复。 实际上,我已经尝试了 Radar Studio 的恒流模式,但我需要的是一种方法只能运行 AWR1642板。 通过使用 mmWave depack 和 radar studio 工具,在电路板断电时需要重新发送配置值。

    最近没有 DevPack 板、运行 AWR1642是否无法在连续波模式下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duan:
    这将在我们的下一个 SDK 版本中实现。 请在产品网页上查找更新。

    此致、
    Vivek