请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
使用以下设置、在 AWR1642 EVM 上进行测试。
起始频率= 77GHz、
slop=0MHz/us
RX 输入连接到频率为73.6GHz 的混频器、预期 IF 频率为77-73.6=3.4GHz
我的客户通过两种方法进行了测试、图1显示了 RADAR Studio 0.6.1.1中的测试结果、信号非常好;图2显示了 MMW 演示 SDK 1.0中的结果、结果非常差。 与下图相比、我们可以在图2中找到信号相位噪声是否更大、以及是否有一个带红色圆圈的奇怪频带信号标签。 您能否帮助您就影响信号质量的因素发表任何意见?
建议您只需在 awr1642 EVM 上使用 SDK 1.0中的 MMW 演示、设置 slop=0即可获取 IF 信号。
图1 Radar Studio 中的结果
图2 MMW 演示 SDK 1.0的结果
BR、
Andy