器件型号:TDC1000-GASEVM
我目前正在进行一个实验、以了解 ToF 如何随 O2浓度的变化而变化。
我有一个 TDC1000-GASEVM/TDC1000-BSTEVM、并且我使用的是 TDC1000_7200_EVM 软件。
但是、测得的 ToF 的图形输出非常嘈杂、波动幅度约为100ns、如果 O2浓度恒定、它应该非常恒定(我正在使用便携式氧气浓缩器来提供流经传感器的流量)
当传感器未连接到任何氧源时、它还会输出波动的 ToF。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDC1000-GASEVM
我目前正在进行一个实验、以了解 ToF 如何随 O2浓度的变化而变化。
我有一个 TDC1000-GASEVM/TDC1000-BSTEVM、并且我使用的是 TDC1000_7200_EVM 软件。
但是、测得的 ToF 的图形输出非常嘈杂、波动幅度约为100ns、如果 O2浓度恒定、它应该非常恒定(我正在使用便携式氧气浓缩器来提供流经传感器的流量)
当传感器未连接到任何氧源时、它还会输出波动的 ToF。
您好、Scott、
在今天完成有关这方面的更多工作后、我不是很担心波动、而是更担心我的 ToF 是否适合我的传感器测量。
请找到随附的配置文件和图形屏幕截图、分别为90%和20% O2。 此外、我的换能器大约为5.5cm、因此使用公式 TOF =换能器之间的距离/声速、我无法获得正确的值。 e2e.ti.com/.../3162.TDC1000_5F00_Setup.txte2e.ti.com/.../TDC7200_5F00_Setup.txt
您好、Scott、
我使用模式2来获得 ToF (随图的屏幕截图一起提供)
Δ 飞行时间在大约200和-200之间波动、这些值是否可接受?
我已经下载了用于 MSP430的 IAR 嵌入式工作平台、该板可以通过 USB 直接连接到 PC 进行编程、还是需要另一个串行接口?
通过实时信息、如果输出的 Excel 文件能够在一列中显示实时信息、我就在徘徊。 例如、如果我想知道 ToF 在60秒内的值、我可以从输出的 Excel 工作表中知道 ToF 在运行测试时的值是60秒。
感谢您的持续支持!
此致、
Madeleine
尊敬的 Madeleine:
空气/02混合物在此测量期间是否流动? 浓度测量对测量室内的湍流非常敏感。
是的、您可以使用 EVM 上的 USB 接口对 MSP430进行编程。 您必须按照 EVM 用户指南中所述的相同步骤更新 MSP430上的固件。
Excel 工作表中的每一行都是按照 GUI 设置的速率(每100ms 最多一个)进行的测量。 您可以在工作表中创建一个新列、第一个测量值为0、每个后续测量值的时间将等于上一个时间+您在 GUI 中选择的测量速率。 但是、GUI 本身无法输出此信息。
此致、