This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:TDC1000-GASEVM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601019/tdc1000-gasevm-tdc1000-gasevm

器件型号:TDC1000-GASEVM

我目前正在进行一个实验、以了解 ToF 如何随 O2浓度的变化而变化。

我有一个 TDC1000-GASEVM/TDC1000-BSTEVM、并且我使用的是 TDC1000_7200_EVM 软件。

但是、测得的 ToF 的图形输出非常嘈杂、波动幅度约为100ns、如果 O2浓度恒定、它应该非常恒定(我正在使用便携式氧气浓缩器来提供流经传感器的流量)  

当传感器未连接到任何氧源时、它还会输出波动的 ToF。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Madeleine:

    您能否保存并上传配置文件以及 ToF 图的捕捉? 如何比较氧气源和露天之间的波动? 它们是一样的、还是一个比另一个差?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    在今天完成有关这方面的更多工作后、我不是很担心波动、而是更担心我的 ToF 是否适合我的传感器测量。  

    请找到随附的配置文件和图形屏幕截图、分别为90%和20% O2。 此外、我的换能器大约为5.5cm、因此使用公式 TOF =换能器之间的距离/声速、我无法获得正确的值。  e2e.ti.com/.../3162.TDC1000_5F00_Setup.txte2e.ti.com/.../TDC7200_5F00_Setup.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议在示波器上查看 START、STOP 和 COMPIN 信号。 我认为、换能器的回铃很可能会在回波能够返回换能器之前触发 STOP 信号。

    为了进行调试、将 NUM_RX 寄存器设置为"无 RX 事件计数"并打开连续触发器。 这将为测量窗口内的每个有效信号生成一个 STOP、并允许您使用示波器监控信号。

    在5.5厘米距离(单向)的情况下、您希望往返飞行 ToF 处于300-350us 范围内、正确(声速约为330m/s)? 首先、您可以尝试将 GUI 中的 Timing_REG[7:0]调整为大约100。 这将使280us 的信号空白(因为您已经在 CONFIG3寄存器中启用了消隐)、并且应该避免在真正的回波之前出现任何错误的 STOP 信号。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的示波器读数。

    您可以看到、存在清晰的发送脉冲(绿色)、但接收器侧(黄色)的响应脉冲不同。 我之所以想它、是因为信号在通过换能器时已耗散。

    此外、为了澄清这一点、我还附上了换能器的图片。 您可以看到、它的每侧都有一个发送器和接收器、因此 ToF 是否仍然大约为300us?

    谢谢你。

    此致、

    Madeleine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Madeleine:

    由于您直接向接收器而不是反射器发射并等待回波、因此您只会考虑单向时间。 这大约是300-350us 的一半、即150-175us。

    它看起来您已启用阻尼、并且当前正在使用模式0、该模式旨在与单个传感器接收和传输配合使用。 我建议关闭阻尼并切换到模式1、以便第二个换能器现在用作接收器。

    Regads、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我在模式0和模式1上都尝试过(阻尼被禁用)  

    但是、在模式1上、我的 ToF 大约为390us、在模式0上、我的 ToF 大约为150us。 模式0的标准偏差也要低得多、大约为20。  

    谢谢、

    Madeleine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    另一个问题是、是否有方法测量 Δ 飞行时间?
    是否有方法使用 TI 系统计算 O2浓度?

    谢谢、
    Madeleine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    是否有方法使程序输出显示实时信息的数据? (即显示 ToF 测量旁边实时时间的另一列)  

    是否有方法可以编辑此代码? 我假设该接口是在 LabView 上创建的或类似的。

    谢谢你。

    Madeleine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Madeleine:

    Delta ToF 用于流量计量、是上游和下游测量之间飞行时间的差异。 这是您想要测量的结果吗? 如果是、则应在模式2中使用 TDC1000、并可通过单击"graph"选项卡中的"Flow measurement (流量测量)"框来更新图形以显示 Delta ToF。

    您可以编辑和更新 TDC1000-GASEVM 中包含的 MSP430上的固件以计算 O2浓度。 TI 尚未开发出算法、因此由您决定、但 MSP 应该能够实现一些简单的计算来实现这一目的。

    您能解释一下实时信息的含义吗? EVM 测得的唯一时间是 ToF。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我使用模式2来获得 ToF (随图的屏幕截图一起提供)
    Δ 飞行时间在大约200和-200之间波动、这些值是否可接受?

    我已经下载了用于 MSP430的 IAR 嵌入式工作平台、该板可以通过 USB 直接连接到 PC 进行编程、还是需要另一个串行接口?

    通过实时信息、如果输出的 Excel 文件能够在一列中显示实时信息、我就在徘徊。 例如、如果我想知道 ToF 在60秒内的值、我可以从输出的 Excel 工作表中知道 ToF 在运行测试时的值是60秒。

    感谢您的持续支持!

    此致、
    Madeleine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madeleine:

    空气/02混合物在此测量期间是否流动? 浓度测量对测量室内的湍流非常敏感。


    是的、您可以使用 EVM 上的 USB 接口对 MSP430进行编程。 您必须按照 EVM 用户指南中所述的相同步骤更新 MSP430上的固件。

    Excel 工作表中的每一行都是按照 GUI 设置的速率(每100ms 最多一个)进行的测量。 您可以在工作表中创建一个新列、第一个测量值为0、每个后续测量值的时间将等于上一个时间+您在 GUI 中选择的测量速率。 但是、GUI 本身无法输出此信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    很抱歉耽误你的回答。

    是的、在进行测量时、空气和氧气气体都流过处理室。  

    这会对我的结果的精度产生很大影响吗?  

    此致、

    Madeleine