This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:使用 TSW1400捕获原始雷达数据时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243, AWR1243BOOST, AWR1443BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606311/awr1443boost-issue-with-capturing-raw-radar-data-using-tsw1400

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他部件:AWR1443AWR1642

我将使用 AWR1443 -> mmWave DevPack -> TSW1400硬件链执行一些 Radar Studio 评估、并已达到能够完全配置系统的程度。  但是,我无法使系统收集任何数据。  当我单击“Trigger Frame”(触发帧)按钮时,我可以听到雷达线性调频脉冲,但我在控制台输出窗口中得到:

[16:22:52] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()

[16:22:52] [RadarAPI]:状态:已通过

[16:22:52] [RadarAPI]:收到帧触发异步事件!

[16:22:53] [RadarAPI]:帧结束

[16:22:57] [RadarAPI]:MatlabProc 状态:错误类型:未收集数据。 请检查。

[16:22:57] [RadarAPI]:TSW1400捕获完成

我已将该错误消息转换为高电平,但我没有得到任何有意义的结果。  当我在 Windows 资源管理器中查看生成的数据文件时、它的大小为0KB。  如果我仍然尝试单击“PostProc”按钮,则会从 Matlab 中得到一个冗长的堆栈跟踪,指示 ADC 数据文件为空:

[16:26:13] [RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmWave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio\\PostProc\\adc_data.bin")

[16:26:13] [RadarAPI]:错误:

[16:26:13]  

[16:26:13]...  MWMCR::评估功能错误...

[16:26:13] 2017年6月27日16:26:13:文件 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \PostProc adc_data.bin 为空。 请捕获更多数据。、1、

[16:26:13] 第30行的=> PROCESS_ADC_DATA.m 中出错。

[16:26:13]  

[16:26:13]...  MATLAB M-code Stack 跟踪...

[16:26:13      

[16:26:13] 文件 C:\Users\BBLAKE~1\AppData\Local\Temp\bblakeslee\mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、第32行。

[16:26:13      

[16:26:13] 文件 C:\Users\BBLAKE~1\AppData\Local\Temp\bblakeslee\mcrCache8.5.1\Matlab0\Processing_Functions\Read_ADC_data.m、name READ_ADC_DATA、行28。

[16:26:13      

[16:26:13] 文件 C:\Users\BBLAKE~1\AppData\Local\Temp\bblakeslee\mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\Process_ADC_data.m、name process_ADC_data、行30。

[16:26:13]  

[16:26:13]  

[16:26:13] 迹线:

[16:26:13]    在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)

[16:26:13]    位于 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(Int32 numArgsOut、String functionName、MWArray[] argsIn)

[16:26:13]    、位于 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.process_adc_data(MWArray adc_file_name、MWArray FORCE_CONT_STREAM _MODE)

[16:26:13]    、网址为 AR1xController.frmAR1Main.iStartMtlabPostProc ()

我已根据教程文档"使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集"配置了系统、并确保满足所有软件依赖项。  我还将 ES2器件与7.00.04版本的 DFP 配合使用。  我是否错过了一些设置方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我想你就在那里。 您能否检查以下任何步骤是否有帮助?

    完全配置了配置文件、线性调频脉冲和帧后、您需要按"设置 TSW1400"。 此步骤指示 HSDCPro 软件配置采集卡以捕获与配置对应的样本总数。
    1.从按下"Arm"的那一刻起、捕获板将等待最多10秒钟、等待数据从雷达器件到达。 在此期间、必须完成整个传输。 换言之、您必须单击"Trigger Frame"、并且您配置的所有帧都应在10秒内传输。 此外、请注意、除非 TSW1400获得您配置的所有帧、否则它不会捕获任何数据。
    2. TSW1400每通道至少需要捕获4096个样本。 默认配置满足此要求。

    此致、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    还有一点。

    捕获有限数量的帧、比如2、这样传输周期不会超过10秒。

    此致、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您的回复。

    1) 配置文件、线性调频脉冲和帧配置完成后、我已经按下"Setup TSW1400"按钮。

    2) 我选择了参数、使传输时间小于10秒。 我的帧周期为2ms、帧数为32、传输时间为64ms。

    3和4。) 哪些默认设置满足此要求? 在 SensorConfig -> Frame 下、我的起始线性调频脉冲 TX 为0、结束线性调频脉冲 TX 为0、帧数为0、线性调频脉冲循环次数为128、周期为40ms、触发延迟为0。 我的理解是、将帧数设置为0意味着传输无限帧、因此我将其更改为2、以确保传输周期不超过10秒。

    我尝试使用上述培训文档中的参数和默认值来捕获数据、但我仍然会遇到相同的错误集。

    谢谢、

    Bryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩:

    查看这是否有助于:

    在配置 AWR1243BOOST + DEVPACK 之前设置 TSW1400。 这包括加载 TSW1400固件。  

    2.设置 TSW1400后、按照  规定的方式在 RADAR Studio 中完成 AWR1243设置。  

    3.我能够使用这个序列记录数据。  

    4.如果线性调频脉冲、配置文件和/或帧配置中的任何设置发生更改、  需要重新复位 AWR1243BOOST 以进行新的更改  
    位置。 然后我能够收集数据。 如果我更改参数、然后执行 TSW1400设置、TSW1400 ARM 和触发帧、设置将不起作用、并且不会收集 ADC 数据。  

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    我已经完成了您的步骤、但我仍然收到"MatlabProc 状态:错误类型:未收集数据。  请检查。" 消息。

    我只想确保我正确理解您的方向。

    1. 使用 HSDC Pro 安装 TSW1400固件。  我正在使用左侧下拉菜单中的"AWR12xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_Center_16_bit"条目。
    2. 在 Radar Studio 中的"SOP 控制"下、设置"模式2 (开发)"、然后单击左侧的"设置 TSW1400"按钮。
    3. 使用 《使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集 》文档中所示的设置来设置 AWR1443。

    此外、在更改线性调频脉冲、配置文件或帧配置条目时、在重置 AWR1443BOOST 模块之前是否需要执行特定顺序的操作、还是只需按下重置按钮?

    感谢您的帮助、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    在 RadarStudio 文件夹中、还有另一个名为 PostProc 的文件夹。 您可以从该文件夹共享 LogFile.txt 吗?  我们可以看到该文件中的配置是否存在任何问题。  

    此外、您能否验证以下内容。

    1.当您尝试捕获数据时、HSDCPro (采集卡的软件)是否已启动并运行?

    2.按下"Arm TSW1400"时 、HSDC Pro 左下角是否变为"CHECK D3 Bit"(检查 D3位)(如下所示)?

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是日志文件的内容:

    2017年6月29日10:48:51:IsFPGA:、0、
    2017年6月29日10:48:51:C:\ti\mmwave_DFP_00_07_04\RF_Config\radarstudio\Runtime、0、
    2017年6月29日10:49:09:API:select_chip_version、AR12_07_00_04\rf_Config\rf_2017\rarstudio、10:
    29:3
    、14:10:30:10:14:10:39:6月29:10:39:30:30
    2017年6月29日10:50:35:API:AdcOutConfig、2、0、
    2017年6月29日10:50:35:API:DataFmtConfig、15、2、1、0、0、
    2017年6月29日10:50:36:API:LowPowerConfig、
    6月0、0、29:2017 10:50:1、
    42:1、LPathConfig、1:1、1:1、2:1、API
    2017年6月29日10:50:42:TSW1400采样率:600000000 7500000、0、
    2017年6月29日10:50:42:API:SetHsiClock、9、0、
    2017年6月29日10:50:43:API:LaneConfig、15、0、
    29、6
    、000、000、200、0、30、14、30、0、0、0、14、30、0、0、0、14、0、0、0、14、30、0、0、0、0、0、0、14、0、0、0、0、0、0、0、0、14、14、0、0、0、0、0、0、0、
    2017年6月29日10:51:25:API:ChirpConfig、0、0、0、0、0、0、0、
    0、2017年6月29日10:51:26:API:EnableTestSource、0、1、0、
    29、2017年6月10:51:0、
    0、0、
    0、
    0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0
    
    
    应用触发器设置、0、
    2017年6月29日10:51:48:清除 bin 文件。、0、
    2017年6月29日10:51:48:应用触发器设置、0、
    2017年6月29日10:51:48:正在读取 DDR 存储器...、0、
    2017年6月29日10:51:
    59:HSDCPro:正在将 ADC 原始数据另存为 RAM_BU_0_RAM0_RAM0_RDI_CL_CL_0_00_CLADCK_0_CLADCK_07.00_CLADC_CLADCK_0_CLOB_CLADC_RECORD:0_0_0_0_CL_CLADC_REGER.0_ 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 此外、确保 LVDS 在 AR 器件上处于活动状态、并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。0、
    2017年6月29日10:51:59:API:SensorStart、0、
    2017年6月29日10:52:04:文件 C:I 

    至于您的问题:

    1)  是的、HSDC Pro 始终运行。

    2)  是的、我看到 HSDC Pro 左下角的"检查 D3位"。

    此外、根据该日志文件、我尝试在单击"TSW1400 ARM"和单击"Trigger Frame"之间等待超过2秒。  我仍然会得到相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    根据日志、一切似乎都正常(除了未捕获数据)。

    您能否进入 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware 并检查 ADC_firmware.RBF 文件的使用期限? 它应该比同一文件夹中的其他文件新。

    如果是这种情况、我会开始怀疑电路板上的连接。 您能否检查 EVM 和 DevPack 之间以及从 DevPack 到 TSW1400之间的120引脚连接是否正常? 两根电缆同样可能存在问题。 如果可能、您能否检查示波器上的 LVDS 线路以查看它们是否正在切换?

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC_firmware.RBF 的日期与目录中的其他文件相同、AWR1642_firmware.RBF 除外。

    我再次将 ADC_firmware.rbf 恢复到该文件夹中、这似乎解决了问题。 我现在能够捕获数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anil、

    我使用  的是 IWR1443Booster -> mmWave DevPack -> TSW1400硬件链、我遇到了与 Bryan 相同的问题。

    问题是 TSW1400未捕获任何数据。

    我发现 TSW1400上的 USER_LED5关闭、USER_LED5指示 DDR 存储器工作正常。

    您对检查 TSW1400上的 DDR 存储器有什么建议吗?

    日志文件如下所示:

    2017年7月28日14:59:40:IsFPGA:0、0、
    2017年7月28日14:59:40:C:\ti\mmwave_DFP_00_07_04\RF_Config\radarstudio\Runtime、0、
    2017年7月28日15:00:22:API:select_chip_version、AR12_07_00_04\RF_2017\radarstudio\RunTime、14:
    14:7
    月28:14:14:14:14:ti_chelapi_14:ti_14:ti_7月1:14:ti_14:ti_14:ti_14:t
    2017年7月28日15:03:14:API:AdcOutConfig、2、0、
    2017年7月28日15:03:14:API:DataFmtConfig、1、1、0、
    0、2017年7月28日15:03:18:API:LowPowerConfig、0、0、
    28:2017 15:03:33、Lq1
    、3:1、31、Lq1、
    2017年7月28日15:03:35:TSW1400采样率:600000000 7500000、0、
    2017年7月28日15:03:35:API:SetHsiClock、9、0、
    2017年7月28日15:03:38:API:LaneConfig、1、0、
    28、1000015:
    0、14、600、28、14、0、0、14、0、0、14、0、0、14、0、0、0、0、14、0、0、0、0、0、0、14、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0
    2017年7月28日15:03:52:API:ChirpConfig、0、0、0、0、0、1、0、
    28至2017年7月15:04:01:API:EnableTestSource、0、0、
    28至2017 15:
    
    
    0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0
    
    
    应用触发器设置、0、
    2017年7月28日15:04:40:清除 bin 文件。、0、
    2017年7月28日15:04:40:应用触发器设置、0、
    2017年7月28日15:04:40:正在读取 DDR 内存...、0、
    2017年7月28日15:04:51:HSDCPro:正在将 ADC 原始数据另存为 RAM_RAM0_CLADC.0_CLADC_RECORD
    :0_0_0_RDIO 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 此外、确保 LVDS 在 AR 器件上处于活动状态、并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。、0、
    2017年7月28日15:05:09:API:SensorStart、0、 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、
    您是否更新了“\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware\”文件夹中的.RBF 固件文件?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我已在"\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware\"文件夹中更新.RBF。
    更新后的文件为"AWR1642_firmware.RBF"和"ADC_firmware.RBF"。
    但是、我仍然无法通过 TSW1400进行捕获。

    BR、
    赵雨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhaoyu、

    您能否共享  文件夹中的文件:C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\RF_eval\radarstudio \PostProp\? 具体而言、我正在查找 Logfile.txt 文件。 这些文件将帮助我们缩小问题的范围。  

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anil、 
    下面是 Logfile.txt 中的文件内容。 请参阅。

    2017年7月28日14:59:40:IsFPGA:0、0、 2017年7月28日14:59:40:C:\ti\mmwave_DFP_00_07_04\RF_Config\radarstudio\Runtime、0、 2017年7月28日15:00:22:API:select_chip_version、AR12_07_00_04\RF_2017\radarstudio\RunTime、14: 14:7 月28:14:14:14:14:ti_chelapi_14:ti_14:ti_7月1:14:ti_14:ti_14:ti_14:t 2017年7月28日15:03:14:API:AdcOutConfig、2、0、 2017年7月28日15:03:14:API:DataFmtConfig、1、1、0、 0、2017年7月28日15:03:18:API:LowPowerConfig、0、0、 28:2017 15:03:33、Lq1 、3:1、31、Lq1、 2017年7月28日15:03:35:TSW1400采样率:600000000 7500000、0、 2017年7月28日15:03:35:API:SetHsiClock、9、0、 2017年7月28日15:03:38:API:LaneConfig、1、0、 28、1000015: 0、14、600、28、14、0、0、14、0、0、14、0、0、14、0、0、0、0、14、0、0、0、0、0、0、14、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0 2017年7月28日15:03:52:API:ChirpConfig、0、0、0、0、0、1、0、 28至2017年7月15:04:01:API:EnableTestSource、0、0、 28至2017 15: 0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0 应用触发器设置、0、 2017年7月28日15:04:40:清除 bin 文件。、0、 2017年7月28日15:04:40:应用触发器设置、0、 2017年7月28日15:04:40:正在读取 DDR 内存...、0、 2017年7月28日15:04:51:HSDCPro:正在将 ADC 原始数据另存为 RAM_RAM0_CLADC.0_CLADC_RECORD :0_0_0_RDIO 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 此外、请确保 LVDS 在 AR 器件上处于活动状态、并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。0、 2017年7月28日15:05:09:API:SensorStart、0、 2017年7月28日15:06:37:选择 ADC 器件:、AWR12xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_SAMPLE_2017 年 7月15:06:16:30至7月28:76_1876_16:16:30至7月28:30:76_6416:76_6416:76_6400_6400_6400_6400_6400_6400_6400 将采样频率设置为7500000。0、 2017年7月28日15:06:40:将输入目标频率设置为30000000。0、 2017年 7月28日15:06:42:应用触发器设置、0、2017年7月28日15:06:54:清除 bin 文件。0、2017年7月28日15:06:54 : 07、2007年7月28:54:CDDR Pro 存储器设置:0:7月15:15:54:0:7月28: 将 ADC 原始数据另存为 Bin 文件、位于 d:\adc_data.bin、0、 2017年7月28日15:07:05:数据收集错误。 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 此外、请确保 AR 器件上的 LVDS 处于活动 状态、并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。0、2017年7月28日15:07:13:API:SensorStart、0、2017年7月28日15:07:18:文件 d:dc_data.bin 为空。 请捕获更多数据。1、 2017年7月28日15:15:33:清除 bin 文件。0、 2017年7月28日15:15:33:正在读取 DDR 存储器...、0、 2017年7月28日15:44:HSDCPro:正在将 ADC 原始数据另存为 Bin 文件、地址为 d:\adc_data.bin、0、 2017年7月28:15:44:在数据收集中出错。 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 另外,请确保 AR 设备上的 LVDS 处于活动状态,并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。,0, 2017年7月28日15:26:22:清除 bin 文件。0, 2017年7月28日15:26:22:正在读取 DDR 内存...,0, 2017年7月28日15:26:33:HSDCPro: 2007年 7月28:28:bin 数据保存为 ADC0: 数据收集出错。 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 此外、请确保 LVDS 在 AR 器件上处于活动状态、并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。0、 2017年7月28日15:26:33:API:SensorStart、0、 2017年7月28日15:27:27:46:46:API:0、0、 0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0 2017年7月28日15:27:53:选择 ADC 器件:、AWR12xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_CENTR_16_BIT、0、 28-2017年7月15:27:53:将样本数量设置为65536。0、 28-JUL-15:27:57:2017年 7月7月28:7500000、28:28:00 、28:28:28:28:28: 28:28:28:00、7月15:28:28:28:28:28:28:28:28:28:00、7月7月15:28:28:28:28:28:28:28:28:28:28:00、7月7月15:28:28:28:28:28:28:28:28:28:00 应用触发器设置、0、 2017年7月28日15:28:04:正在读取 DDR 存储器...、0、 2017年7月28日15:28:15:HSDCPro:在 d:\adc_data.bin、0、 2017年7月28日15:28:15:数据收集错误。 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 此外、请确保 AR 器件上的 LVDS 处于活动状态、并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。0、 2017年7月28日15:28:15:API:SensorStart、0、 2017年7月28日15:33:15:清理 bin 文件。0、 2017年7月28日15:33:15:读取 DDR 存储器... CSD15:30:2017年7月28:28:30: 将 ADC 原始数据另存为 Bin 文件、位于 d:\adc_data.bin、0、 2017年7月28日15:33:25:数据收集错误。 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 另外,请确保 AR 设备上的 LVDS 处于活动状态,并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。,0, 2017年7月28日15:45:52:清除 bin 文件。0, 2017年7月28日15:45:52:正在读取 DDR 内存...,0, 2017年7月28日15:46:02:HSDCPro: 2007年 7月28:0_bin 数据保存为 ADC0: 数据收集出错。 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 此外、确保 LVDS 在 AR 器件上处于活动状态、并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。、0、 2017年7月28日15:46:03:API:SensorStart、0、

    我期待您的回复。  

    BR、

    赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhaoyu、

    我注意到、您仅启用了一个通道和一个 LVDS 通道。 不过、您的配置是有效的、并且应该起作用、您能否在启用全部4个 Rx 且同时启用所有4个 LVDS 通道的情况下尝试另一个捕获? 如果这不起作用、您能否在\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware\文件夹中检查 ADC_firmware.RBF 文件的使用期限? 它应该更新、并且使用的年限与(AWR1642_firmware.RBF)相同。 您能否在同一个主题中浏览以前的消息、看看其中是否有任何一条有用?

    此致、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我现在可以捕获数据。  

    我无法采集数据的原因是电源。 我以前使用的是5V 2A 电源。 当我更改5V 5A 电源时、TSW1400可以从传感器捕获数据。

    非常感谢、

    赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢赵雨的确认!

    此致、
    Vivek