This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:如何防止 ESD

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605570/fdc1004-q1-how-to-protect-from-esd

器件型号:FDC1004-Q1

尊敬的所有人:

我们认为应在传感器和 CINx 之间添加压敏电阻、以保护 IC 免受 ESD 的影响。

这种方法是否正确? 我能否在传感器和 CINx 之间添加无源器件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takao、

    但是、如果您已经正确设计了电容板传感器、那么您建议的在该应用中工作的方法应该不需要保护芯片免受 ESD 的影响。 由于您在汽车领域、需要极高的可靠性、但这里有一些不同的选项。

    -标准变阻器(您的解决方案):

             这将防止 ESD 产生高压尖峰、但通常导通速度相当慢(uSec)、电容较高。 您可以购买快速压敏电阻(nsec)、但高电容会保持不变、从而导致需要在记录的数据中测量和考虑的过量容性负载。

    -使用低电容压敏电阻:

            这种类型的压敏电阻传统上用于电信行业、因为它具有低容性负载、使电路不受影响、并且具有更快的导通时间(nsec)。 缺点是由于物理结构、无法处理高浪涌电流。 这种应用很可能不是问题、因为我们讨论的是本质上是感应线路。

    -双向 BJT 齐纳钳位(原理图如下):

             我最后保存了这个电路、因为它是我个人最喜欢的、并转到 ESD 保护。  它由两个 NPN 晶体管组成、集电极和基极连接在一起、以便所有四个晶体管处于相同的电位。 然后、发射器连接到电源轨、在这种情况下、它将以与变阻器完全相同的方式插入电路中。 钳位电压的阈值为发射极基极击穿电压(Vebo);低于该电压的任何电压和电路保持高阻态、高于任何值、并且导通开始。 该电路通常不使用、因为它依赖于晶体管中的雪崩击穿、这是一种非典型工作模式。 但是、对于钳位和 ESD、这是一种处理方法。 此电路的优点包括极低的容性负载和极快的导通。 Con 会增加器件数、因为变阻器将处理一个器件、而这需要两个器件。

    如果这回答了您的问题、请点击下面的绿色"回答"按钮!

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takao、

    只需检查一下该解决方案是否适合您! 请随意向我发送更多问题。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    感谢您的支持。
    我期待收到您的回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、我很高兴能伸出援手。 在浏览我们的产品目录时、我发现了以下 TPD4E1U06、 我认为它在您的应用中也能很好地发挥作用、而且占用空间也更小。  

    此外、如果您可以验证帖子中的建议答案、从而帮助我们了解我们帮助您解决问题、并使与此类问题相同的其他人更容易找到解决方案。 谢谢!

    此致、

    Nick