请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443、 IWR1642
注释: 优秀的产品线。
问题:您是否有天线设计的参考?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
注释: 优秀的产品线。
问题:您是否有天线设计的参考?
您好 Jeffrey、
我们计划发布天线设计产品系列、其中包括基于 IWR1443和 IWR1642 BoosterPack 射频堆叠的几种不同平面天线设计、BGA 布局和 GCPW 传输线路、但连接了不同的天线。 该产品系列包括 CAD 模型、尺寸和仿真增益图形。 理想情况下、我们希望验证(实际测量)许多不同的设计、但这些可能仅是仿真设计。
但是、我现在知道的最好的资源是上面引用的那个 Amin。 Balanis 关于这个问题的案文可能是明确的参考。 如果您要开始为任何应用设计天线、强烈建议您使用。
这是我目前可以做的所有事情、但请查看此论坛、尤其是 https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/595745更新的相关便利贴
谢谢、
Randy