This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:升压包天线设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600295/awr1243boost-boost-pack-antenna-design

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642

注释: 优秀的产品线。

问题:您是否有天线设计的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    天线设计中有许多提示、尤其是 UWB 和毫米波频率天线、这种类型的天线的名称如下:
    "串联馈电接片阵列天线"
    有许多参数包括天线设计、而控制某些条件并不容易:
    增益/VSWR/阻抗/带宽和…Ω 。
    天线设计的主要来源之一是:
    标题:天线理论:分析和设计
    作者:Constantine A. Balanis
    www.wiley.com/.../productCd-1118642066.html

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    我们计划发布天线设计产品系列、其中包括基于 IWR1443和 IWR1642 BoosterPack 射频堆叠的几种不同平面天线设计、BGA 布局和 GCPW 传输线路、但连接了不同的天线。 该产品系列包括 CAD 模型、尺寸和仿真增益图形。 理想情况下、我们希望验证(实际测量)许多不同的设计、但这些可能仅是仿真设计。

    但是、我现在知道的最好的资源是上面引用的那个 Amin。 Balanis 关于这个问题的案文可能是明确的参考。 如果您要开始为任何应用设计天线、强烈建议您使用。  

    这是我目前可以做的所有事情、但请查看此论坛、尤其是 https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/595745更新的相关便利贴 

    谢谢、  

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    由于我们在一周内未看到此主题的活动、因此我们将考虑关闭此帖子。 如果您有其他问题、请打开另一个帖子。  

    谢谢、
    Randy