This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443BOOST:

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602740/iwr1443boost-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642

大家好 !

  我想使用 IWR1443来完成该项目、但该项目需要修改天线。 希望能够提供 IWR1443雷达传感器评估模块的天线仿真模型、并修改项目要求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hittx、

    感谢您关注毫米波器件。  我们将检查仿真模型信息。

    首先、我希望您已经了解 了 IWR1443BOOST 布局和设计文件 以及 IWR1443BOOST 原理图、汇编文件和 BOM、这是一个很好的起点。

    《IWR1443评估模块(IWR1443BOOST)毫米波传感解决方案用户指南》提供了方位角和仰角平面中 EVM 天线的增益图。

    您的应用是否有特定的天线要求、以及是否可以与我们共享天线以提供更好的指导。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiTOP、

    TI 不会提供 IWR1443或 IWR1642的任何射频模型。

    但是、设计人员需要 IWRx 射频模型(如 Ansoft HFSS 格式)的唯一原因是重新设计 BGA 登录和 GCPW 扇出以用于不同的射频堆叠。 如果设计人员可以接受给定的 BoosterPack 堆叠以及由此产生的射频 BGA 封装和 GCPW 传输线路、则无需 IWRx 射频模型。

    如果您需要为新天线执行新的射频仿真、我建议的流程如下:

    • 从 BoosterPack EVM 射频堆叠(第1层和第2层)、射频封装和 GCPW 扇出开始
    • 沿现有 GCPW 扇出选择一个点(如下图所示、与 BGA 焊盘的距离为40 mil (1mm))、并将其用作新设计的参考平面-您的仿真从该参考平面开始

    • 假设使用相同的堆叠方式设计刻蚀天线、并假设您需要与此 GCPW 配合使用
    • 在蚀刻天线和现有 GCPW 之间设计适当的阻抗匹配转换(如果需要)-例如、BoosterPack 天线使用微带馈线、但会过渡到 GCPW。
    • 将 GCPW 的现有长度从参考平面延伸到天线。 只要 GCPW 扇出保持较短(请参阅 TX GCPW 示例)并且保持关键尺寸(信号宽度、气隙和过孔间距)、就可以在对损耗和匹配的影响最小的情况下扩展这些器件。  

    通过使用现有堆叠、您可以将所有现有设计用作弹簧板、但可以过渡到使用现有堆叠可以进行的任何蚀刻天线设计。  

    请告诉我、这是否解答了您的问题。  

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hittx、

    由于我们在一周内未看到此主题的活动、因此我们将考虑关闭此帖子。 如果您有其他问题、请打开另一个帖子。

    谢谢、
    Randy