This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:适用于 ARW1243的40MHz 晶体

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606538/awr1243-40mhz-crystal-for-arw1243

器件型号:AWR1243

尊敬的支持团队。

我想知道 AWR1243上连接的大约40MHz 晶体。

请参阅 SWRS188-MAY2017的第19页5.9.2.1时钟规格。

(1) AWR1243侧启动时的负电阻是多少欧姆? (40MHz、50MHz)

(2)建议的振荡裕度是多少倍?

(3) AWR 1243侧的并联内部容量是多少 pF?

(4) AWR 1243能否调整驱动水平?

    或者是否需要使用外部阻尼电阻进行调节?

此致

Koro

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koro San、您好!
    AWR1243侧的负电阻可能高达50欧姆、因此我们可以支持最大 ESR 为50欧姆的 XTAL (如数据表中指定)。 驱动电平是固定的、不能由用户调整。
    就分流电容而言,XTAL 上的下一个电容负载是板载负载电容、迹线电容和 AWR1243器件中的寄生电容。 在这些变量中、我们已经看到板上所需的外部负载电容为4.7pF、以实现~8pF 的 XTAL CL。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San。

    非常感谢、很抱歉耽误您的回复。
    我了解 ESR 和驱动电平规格。
    但我还有另一个问题。
    x'tal 端子为"差势模式"、因此4.7pF x2等于2.35pF。
    它是否真正等效于 CL=8pF?

    此致
    Koro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koro San、您好!
    正确的是、外部电容器会产生2.35pf 的 Cl. XTAL 通常在 XTALP 和 M 线路上有其自身的接地寄生电容、然后 PCB 走线和 AWR 器件有寄生电容、所有这些电容加在一起可达8pF。
    选择 XTAL 电容的最佳方法是查看 XTAL 的中心频率并调整电容、使 ppm 误差尽可能接近0ppm、 这就是我们选择电容器值的方法、由于布局差异、它可能会因电路板而有所不同。

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dham-San。

    非常感谢您的支持

    BR
    Koro