请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 尊敬的支持团队。
我想知道 AWR1243上连接的大约40MHz 晶体。
请参阅 SWRS188-MAY2017的第19页5.9.2.1时钟规格。
(1) AWR1243侧启动时的负电阻是多少欧姆? (40MHz、50MHz)
(2)建议的振荡裕度是多少倍?
(3) AWR 1243侧的并联内部容量是多少 pF?
(4) AWR 1243能否调整驱动水平?
或者是否需要使用外部阻尼电阻进行调节?
此致
Koro